请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3120 AMBE 4020 I2S通信是否能与 编解码器“TLV320AIC3120”正常工作? 声码器使用16位线性PCM 8kHz采样。 它是MSB优先,通过配置内部寄存器,数据宽度可编程为16,20,24或32位。 您是否可以通过查看“TLV320AIC3120”数据表中的表5.8 来确认I2S的兼容性,该表包含I2S时钟与AMBE 4020数据表表9中提供的声码器时钟时钟的?