This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120 I2S与AMBE4020声码器接口。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088416/tlv320aic3120-tlv320aic3120-i2s-interfacing-with-ambe4020-vocoder

部件号:TLV320AIC3120

AMBE 4020 I2S通信是否能与 编解码器“TLV320AIC3120”正常工作?  声码器使用16位线性PCM 8kHz采样。 它是MSB优先,通过配置内部寄存器,数据宽度可编程为16,20,24或32位。 您是否可以通过查看“TLV320AIC3120”数据表中的表5.8 来确认I2S的兼容性,该表包含I2S时钟与AMBE 4020数据表表9中提供的声码器时钟时钟的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看DSP计时部分5.9 或5.10 以及相应的数字,因为PCM模式在DSP模式中受支持。

    此致。