This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:在正常运行之前启动期间为3.5kHz FS

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088254/pcm5101a-3-5khz-fs-during-start-up-before-normal-operation

部件号:PCM5101A

大家好,

客户使用PCM5101A作为从属设备。 在正常操作期间,输入时钟如下所示。LRCK与名为BBIC_FS的时钟同步。

LRCK:8kHz (与BBIC_FS同步)

BCK:256kHz

SCK:2.048MHz

在正常操作之前,没有BBIC_FS,但存在其他时钟。 在此期间,LRCK为3.5kHz。 根据这种情况和所附波形,请回答问题?

问题1. 在正常操作之前,3.5kHz LRCK是否存在任何问题?

问题2. 看起来LRCK与半路BBIC_FS同步。 此时钟是否存在任何问题?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,该零件不能与3.5K的LRCK配合使用,但我认为它也不会损坏该零件。 这是您的问题吗?

    此致,

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,

    我相信您理解 正确。

    我知道PCM5101A不能与 3.5kHz LRCK配合使用,但我问这是否会对设备造成损害,或在使用8kHz LRCK的正常操作中出现意外行为。

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:  我正在关闭此查询,因为对话  已转移到 电子邮件。

    此致,

    Arash