请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5101A 大家好,
客户使用PCM5101A作为从属设备。 在正常操作期间,输入时钟如下所示。LRCK与名为BBIC_FS的时钟同步。
LRCK:8kHz (与BBIC_FS同步)
BCK:256kHz
SCK:2.048MHz
在正常操作之前,没有BBIC_FS,但存在其他时钟。 在此期间,LRCK为3.5kHz。 根据这种情况和所附波形,请回答问题?

问题1. 在正常操作之前,3.5kHz LRCK是否存在任何问题?
问题2. 看起来LRCK与半路BBIC_FS同步。 此时钟是否存在任何问题?
此致,
Hideki