This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUREPATHCONSOLE:低搁架滤波器和低音搁架滤波器差异?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089274/purepathconsole-low-shelf-filter-and-bass-shelf-filter-difference

部件号:BUREPATHCONSOLE

大家好,

我对低搁架和低音架滤波器有疑问。

  1. 低托架和低音托架之间有什么区别? 它们是否仅在Q设置中有所不同?
  2.  低音架滤波器的顺序是什么?  

如果有相关材料,您是否会分享?

谢谢您,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    低音架是一种高通滤波器,可以从切断频率处无限滚动。 低货架从截止频率开始滚动,但最终返回到恒定的数量级。 请参见下图示例:

    Q因子控制过渡带的陡峭程度。 由于低音架理想地持续到0 Hz,因此没有Q因数。

    过滤器的顺序可能会出现在您所使用的任何部件的文档/用户指南中。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的回复。 但是,我尝试搜索每个文档,却找不到任何过滤器信息。

    但是从我在PPC3上发现,低音和低货架滤波器似乎是二级滤波器,分别有两个极。 对吗?

    低音403.4023万低音音403.4023万音频架是一种高通滤波器,可以从切断频率中无限滚动。

    对于Bass机架式滤波器,您说它可以像高通滤波器一样,完美地连续滚动。 但它看起来更像是低档而不是高杆。 如果您不介意,您能否分享更详细的信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    感谢您澄清您所看到的内容。 因此,差异可能只是在后台运行的脚本的命名约定。 它们当然是二等滤波器,很可能是双四核滤波器。 低音架可能缺少Q参数,因为低音架通常位于频率响应的最底部,使用起来更像是切断架,而不是架子。  

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的确认!

    此致,