请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3113D2 尊敬的,
TPA3113D2,是否存在最小复位电压? 如果是,该值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我在10秒内关闭电源后重新启动它,扬声器会发出噪音,但是 如果我 在10秒后重新启动它, 这是正常的。 随附示意图,请帮助分析原因
这是概率故障,当噪音出现时,我关闭了IIS,但它仍然存在,必须拉低SD级别(静音功能),这样就可以了
e2e.ti.com/.../8105.TPA3113.pdfe2e.ti.com/.../issue-vedio.mp4</s>3113.
捕获 电压图像P27/P28 (低于)的蓝色在10S:范围内为2V