This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:是否存在最小重置电压

Guru**** 2486925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089458/tpa3113d2-whether-there-is-a-minimum-reset-voltage

部件号:TPA3113D2

尊敬的,

TPA3113D2,是否存在最小复位电压? 如果是,该值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是SD引脚到断电设备吗? 如果是,您可以在数据表中参考6.3 部件。

    或者,您是指OV/UV保护? OV关闭阈值为22V,UV关闭阈值为6.5V。

    此致,

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我在10秒内关闭电源后重新启动它,扬声器会发出噪音,但是 如果我  在10秒后重新启动它, 这是正常的。 随附示意图,请帮助分析原因

    这是概率故障,当噪音出现时,我关闭了IIS,但它仍然存在,必须拉低SD级别(静音功能),这样就可以了  

    e2e.ti.com/.../8105.TPA3113.pdfe2e.ti.com/.../issue-vedio.mp4</s>3113.

    捕获 电压图像P27/P28 (低于)的蓝色在10S:范围内为2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    IIS是什么意思?

    您的意思是,您只关闭电源,但在关闭电源之前,您没有将SD针脚拉至低电平?

    此致,

    Derek