Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903
主题中讨论的其他部件: PCM2903
您好,
下面是我的申请:
案例1:CPU播放音频,SPK L和R可 同时输出。
CASE2:MIC1输入(VIN L),仅SPK L有输出,SPK R不工作。
case3:MIC2输入(VIN R),仅SPK R有输出,SPK L不工作。
对吗?
我们希望SPK L和R可以同时工作 ,无论哪个麦克风 正在输入。
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903
您好,
下面是我的申请:
案例1:CPU播放音频,SPK L和R可 同时输出。
CASE2:MIC1输入(VIN L),仅SPK L有输出,SPK R不工作。
case3:MIC2输入(VIN R),仅SPK R有输出,SPK L不工作。
对吗?
我们希望SPK L和R可以同时工作 ,无论哪个麦克风 正在输入。
谢谢!

您好,
由于这是USB转换器,因此通过USB接口进行控制。
有关详细信息,请参阅本文档。
此致。
您好,
我所说的是您的输入/输出控制是通过USB接口进行的,例如通过Windows声音设置。
扬声器VOUTL/R输出将始终打开,例如,作为声音设置中的扬声器,输入将为2个通道。
我认为在Windows声音设置中,它将显示所有输入通道 ,但可能无法 选择要使用的输入,因为它将启用所有通道。
因此,只要您可以选择要使用的输入,或者如果两个通道都在运行,则可以选择此PCM2903。
此致。