This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:关于线路输入和线路输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090422/pcm2903c-about-line-in-and-line-out

部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件: PCM2903

您好,

下面是我的申请:

案例1:CPU播放音频,SPK L和R可 同时输出。

CASE2:MIC1输入(VIN L),仅SPK L有输出,SPK R不工作。

case3:MIC2输入(VIN R),仅SPK R有输出,SPK L不工作。

对吗?

我们希望SPK L和R可以同时工作 ,无论哪个麦克风 正在输入。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于这是USB转换器,因此通过USB接口进行控制。

    有关详细信息,请参阅本文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa020/sbfa020.pdf?ts=1649095811492&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM2903C</s>2903

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助!

    因此,我们的理解是PCM2903C仅支持VIN L输入和Vout L输出, VIN R 输入和Vout R输出。

    我们的理解是否正确?

    如果我们需要同时满足Vout L&R CAN输出(无论输入哪一个VIN),您能否帮助推荐其他产品?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是我们的功能图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我所说的是您的输入/输出控制是通过USB接口进行的,例如通过Windows声音设置。

    扬声器VOUTL/R输出将始终打开,例如,作为声音设置中的扬声器,输入将为2个通道。

    我认为在Windows声音设置中,它将显示所有输入通道 ,但可能无法 选择要使用的输入,因为它将启用所有通道。

    因此,只要您可以选择要使用的输入,或者如果两个通道都在运行,则可以选择此PCM2903。

    此致。