Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
以前我曾报告 过SRC4392上的DIR存在的问题。
从那时起,我们将SRC4392安装到PCB上,虽然大多数功能似乎都可以正常工作,但我在使用DIR时仍然遇到问题。 我的情况如下:
我通过DIT输出音频,然后DIT连接到输入4上的DIR。 端口B I2S总线被配置为从DIR输出输入信号。 单板计算机(SBC)用于生成和捕获音频,如下所示:
SBC ->端口B -> DIT -> DIR ->端口B -> SBC
很遗憾,DIR似乎 不起作用。 时钟未 被锁定,且DIR中没有音频。
我完全不知道此设置有什么问题。 我在另一个问题中向论坛报告的问题与我遇到的问题相同,论坛也没有解决办法。 我有点担心这个芯片在我们的PCB上,我们不能让它作为DIR来工作。
以下是当前寄存器设置:
01:3F
02:00
03:09
04:00
05:29
06:03
07:68
08:00
09:00
0A:00
0B:00
0C:00
0D:1B
0E:17.
0f:22.
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
1A:00
1B:00
1C:00
一维:00
1E: 00
1F:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
25:00
26:00
27:00
28:00
29:00
2A:00
2B:00
2C:00
2D:00
2E:00
2F:00
30:00
31:00
32:00
33:00
状态如下
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
1A:00