This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:CC85xxDK耳机MIC/线路输入插孔

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570365/tlv320aic3204-cc85xxdk-headset-mic-line-in-jack

部件号:TLV320AIC3204

大家好,

我认为线路和MIC之间的输入电平是不同的。

www.ti.com/.../CC85XXDK-HEADSET

e2e.ti.com/.../CC85XX-headset-reference-design-1_5F00_3_5F00_SCHEMATIC-_2800_3_2900_.pdf</s>2900

我想知道TLV 320 AIC 3204的MIC/线路输入的增益设置值(寄存器值)。

如果你知道,谁能告诉我。

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    增益值取决于配置类型。 我建议转到模拟输入主中继器的音量控制部分。 它包含有关音量控制的信息。 您将找到用户可以配置的默认卷。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    非常感谢您的回复。

    我将检查模拟输入主中继器的音量控制部分。(PPW-Configurator)

    此致,
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我已确认PPW-Configurator (音量控制)的配置,但找不到这些设置。

    CC85xxDK -耳机,我认为输入增益在MIC和线路之间有所不同。

    我想知道TLV320AIC3204 AGC的设置详细信息。

    您是否有TLV320AIC3204 AGC特定设置的脚本?

    此致,

    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    要配置AGC功能,您需要配置Page 0/ Registers 86-101。 这些寄存器包含有关AGC参数的所有信息。 您能否提供所需的AGC设置(目标增益,最大增益,反跳时间等)? 我可以根据您的信息提供脚本。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我写这封信是为了通知你问题现已解决。

    感谢你的帮助。

    此致,
    Seishin