尊敬的先生:
我的客户Garmin使用DAC3101发现一些问题需要您的大力帮助。
它们使用2个差分对- IN1L&IN1R 和IN2L&IN3L。
在本测试中,IN1L&IN1R的频率和强度为1KHz和-11dB,IN2L&IN3L的频率和强度为1.5KHz和-17dB。
测试结果如下所示,
信号强度较弱(1.5KHz)的信道显然受信号强度较强(1KHz)的影响,这是不可接受的。
我们在EVM中进行了测试,您能否检查为什么ADC3101会出现此问题? 我们能解决吗?
谢谢,Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我的客户Garmin使用DAC3101发现一些问题需要您的大力帮助。
它们使用2个差分对- IN1L&IN1R 和IN2L&IN3L。
在本测试中,IN1L&IN1R的频率和强度为1KHz和-11dB,IN2L&IN3L的频率和强度为1.5KHz和-17dB。
测试结果如下所示,
信号强度较弱(1.5KHz)的信道显然受信号强度较强(1KHz)的影响,这是不可接受的。
我们在EVM中进行了测试,您能否检查为什么ADC3101会出现此问题? 我们能解决吗?
谢谢,Ian。
尊敬的Luis:
感谢您提供信息,您是否可以帮助您检查是否可以从.cfg获取某些信息?
我还会在EVM中再次查看它,谢谢!!
e2e.ti.com/.../8473.Hubble_5F00_ADC3101.cfg</s>3101.
谢谢,Ian。
尊敬的Luis:
请参考附件中的配置。 感谢你们的帮助!!
你好,Ian,
请查看随附的文档。 它是经过修改的寄存器配置,具有正确的PLL值,可从BCLK输入(3.072MHz)生成48kHz采样率。
e2e.ti.com/.../Virb360_5F00_ADC3101-_2800_2_2900_.cfg</s>2800 2900
此致,
Luis Fernando Rodríguez ñ o S.