This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101应用程序问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565675/tlv320adc3101-tlv320adc3101-application-issue

部件号:TLV320ADC3101

尊敬的先生:

我的客户Garmin使用DAC3101发现一些问题需要您的大力帮助。

它们使用2个差分对- IN1L&IN1R 和IN2L&IN3L。

在本测试中,IN1L&IN1R的频率和强度为1KHz和-11dB,IN2L&IN3L的频率和强度为1.5KHz和-17dB。

测试结果如下所示,

信号强度较弱(1.5KHz)的信道显然受信号强度较强(1KHz)的影响,这是不可接受的。  

我们在EVM中进行了测试,您能否检查为什么ADC3101会出现此问题? 我们能解决吗?

谢谢,Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    我会建议几件事,以确保较强的信号不会与较弱的信号混合。 您可以在EVM上尝试使用它来消除串扰效果。

    -转至ADC3101 CS模拟设置菜单上的音频输入窗口。
    -将所有未使用的输入设置为NC (第1页/寄存器52至57)。 然后,在EVM上,确保未使用的输入与接地进行交流耦合。
    -在未使用的ADC中,选择“ADC未使用的输入CM”选项中的“偏置弱”选项(第1页/寄存器54和57)。
    -将未使用的PGA和ADC静音(第1页/寄存器59-60和第0页/寄存器82)。

    此外,如果您将较强的信号置于另一个差分输入中,结果是否相同? 您可以使用IN2R和IN3R来尝试吗?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    感谢您提供信息,您是否可以帮助您检查是否可以从.cfg获取某些信息?

    我还会在EVM中再次查看它,谢谢!!

    e2e.ti.com/.../8473.Hubble_5F00_ADC3101.cfg</s>3101.

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    我建议遵循我对上一个职位的指示。 特别是在.cfg部分(选择模拟输入)上:

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:
    作为您的消息,请回答以下问题:
    -转至ADC3101 CS模拟设置菜单上的音频输入窗口。
    -将所有未使用的输入设置为NC (第1页/寄存器52至57)。 然后,在EVM上,确保未使用的输入与接地进行交流耦合。
    [Ian]已确认所有未使用的输入均已设置为11。
    -在未使用的ADC中,选择“ADC未使用的输入CM”选项中的“偏置弱”选项(第1页/寄存器54和57)。
    [Ian]以前尝试过,但没有成功。
    -将未使用的PGA和ADC静音(第1页/寄存器59-60和第0页/寄存器82)。
    [Ian] Garmin需要使用左ADC/PGA和右ADC/PGA,因此我认为这一建议不可行。 此外,我以前曾尝试使PGA静音,但它不起作用。

    您列出的寄存器是我们现在设置的。
    但问题仍然存在,您对此有其他想法吗?
    这对Garmin来说是一个严重的问题,您也可以在EVM中试用它,看看我们是否可以帮助解决这个问题。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    您能否提供客户和您在ADC3101 CS中使用的配置? 我将使用TLV320ADC3101EVM在我的一侧对其进行测试,以加快这一速度。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    请参考附件中的配置。 感谢你们的帮助!!

    e2e.ti.com/.../7870.Hubble_5F00_ADC3101.cfg</s>3101.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Ian,

    我将了解一下这个问题,并使用EVM进行检查。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    我在EVM上测试了您的配置,我将获得受右边通道信号影响的左边通道。 我使用了与您使用的相同的输入行(差分对IN1L&IN1R和IN2L&IN3L)。 通过将未使用的输入路由到通用电压,解决了该问题。 我将第1页/寄存器54和57/位D6配置为'1'。

    您的EVM是否具有相同的结果?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我修改了寄存器,用EVK再次进行了测试,但没有发现任何改进。

    请您再次确认吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    我在EVM中再次测试了您的配置,但没有得到与您相同的结果。 EVM工作正常,没有任何串扰影响。

    因此,我有一些建议:

    -降低模拟输入处的电压水平。 即使未使用输入,高电压电平也会生成串扰事件。
    -确保EVM参数正确无误。 WCLK必须与采样率匹配。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    这真的很奇怪,您能否帮助检查附件的设置是否与您的相同?  

    谢谢Ian.e2e.ti.com/.../Virb360_5F00_ADC3101.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    这些设置用于22.05kHz采样率。 此频率是否与WCLK值匹配? 如果没有,我建议将采样率配置为WCLK频率。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我的客户使用LRCLK=48kHz,BCLK=3.072MHz。

    请帮我将原始设置修改为这些条件吗? 谢谢。

    很抱歉,我没有应用EVM。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    请查看随附的文档。 它是经过修改的寄存器配置,具有正确的PLL值,可从BCLK输入(3.072MHz)生成48kHz采样率。

    e2e.ti.com/.../Virb360_5F00_ADC3101-_2800_2_2900_.cfg</s>2800 2900

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis:

    我使用您发送的新设置对EVM进行了测试,但发现结果相同,没有更改第1页上的寄存器54和寄存器57。

    此外,测试结果显示当一个通道为-9dB和-3dB时,另一个通道为-73dB和-42dB时。

    我不认为串扰已被消除。 您能否帮助我们发送您录制的文件?

    谢谢。 伊恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    根据您的观察,您能否尝试使用另一个信号源来确定它是否是根本原因? 使用Audacity软件可以获得相同的结果吗?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:
    我要检查有关设置的问题:
    当我通过信号发生器将信号输入到EVM"IN1+"和"IN1"时,哪一个信号与您所做的实验一样正确,
    (1)信号发生器"+"连接至"IN1+";信号发生器"-"连接至"IN1-"或
    (2)信号发生器"+""-"连接到"IN1+";"IN1-"连接到GND。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    信号发生器应配置为生成差分信号。 因此,信号发生器'+'应连接到"IN1+",信号发生器'-'应连接到"IN1-"。 这样,您就会发送差分信号。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.