This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:TAS2553上的非使用引脚连接

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567864/tas2553-non-use-pin-connection-on-tas2553

部件号:TAS2553

尊敬的先生。

我的客户正在考虑在其系统上应用TAS2553。

PDM目前未在系统上使用。

因此IVCLKIN引脚将不会使用。

请就IVCLKIN非使用引脚的最佳连接提供建议。

此致,

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    如果未使用,应使用10K电阻器将IVCLKIN连接至GND。
    请确保将反馈线路(VSENSE)连接到尽可能靠近扬声器的位置。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。  

    非常感谢您的教学和建议。  

    客户提出了其他问题。 请再次提供您的建议。  

    对于VBAT偏压,应安装4.5V/1A DCDC转换器。  

    1.在TAS2553数据ashhet上,设定了最大VBAT电流。  

      它是 一种峰值电流吗?  

    2.如果电流不足,所涉及的是哪一类问题?  

      例如,输出声压会降低。]

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    TAS2553将在输出增加时要求更高的电流。 如果增益增大,电流将增大。
    如果电源没有足够的电流,则应对其进行保护,因为设备将要求更高的电流。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。  

    我想再次确认你的提及。 抱歉一次又一次。  

    我想知道"受保护" 意味着TAS2553将被VBAT电池监控器功能块关闭

    例如电池跟踪AGC或VBOOST输出电压在电源电流不足时会降低?  

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯山

    随着输出功率/增益的增加,TAS2553将要求更高的电流。 我所说的保护措施是在供应阶段,以避免对这一阶段造成任何可能的损害。 TAS2553将在发生事件时保护自身。
    您可以设置和调整AGC以使设备保持在当前限制范围内。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan San先生/女士。

    非常感谢你们的所有教理。

    这是我们第一次使用TAS2553,尽管它很有功能,但请您多教些东西。

    1. PLL:DS第16及17页描述了PLL CLK设置。

      A)我认为它是设置CLK源(MCLK,BCLK等)并生成内部DAC和ADC时钟

          使用分隔板。 我认为我的理解是正确的吗?

       B)我认为升压放大器功能需要I-V感应。 应使用ADC。

          我认为我的理解是正确的吗?

      c)多少值与采样率(? SPS)?

           智能放大器功能将不会使用。 预期为IS2输入和升压放大器。

    2.调整大小0x02位1。

         智能放大器功能将不会使用。 以下哪项设置 启用/禁用 与IVSENSE_EN相同?

    3.调整大小0x03位3 ~位6。

         请您教授这四个位的正确渗出方法。

    4.调整大小0x07位0 ~位7。

         请您教授这八位的正确渗出方法。

    此致,

    H. Sakai

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sakai-san,

    我将尝试回答您的问题,请阅读以下信息:
    1.
    A)是的,PLL和CLK设置用于配置时钟源和分频器。
    B)您可以使用Boost而不使用IVSense。 如果您要将VBoost或VBAT信息发回主机处理器,则使用ADC。
    C)您可以使用44.1ksps或48ksps。 这些是常用的采样率。

    二.
    如果不使用SMART amp,可以将寄存器0x02位1设置为0。 这将禁用IVSense。

    3.
    寄存器0x03:位6可以设置为0。 如果您将使用数字I2S输入,则位5应设置为0。 位4-3可以设置为11。

    4.
    如果您不使用反馈信息(SMART amp),则寄存器0x07应设置为0xFF。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan San先生/女士。

    感谢您的教理。

    我想根据客户信息与您交谈。
    可以告诉我您的私人邮件地址吗?

    此致,
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯山

    当然,我的地址是ivan.salazar@ti.com

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)