尊敬的先生。
我的客户正在考虑在其系统上应用TAS2553。
PDM目前未在系统上使用。
因此IVCLKIN引脚将不会使用。
请就IVCLKIN非使用引脚的最佳连接提供建议。
此致,
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的Ivan San先生/女士。
非常感谢你们的所有教理。
这是我们第一次使用TAS2553,尽管它很有功能,但请您多教些东西。
1. PLL:DS第16及17页描述了PLL CLK设置。
A)我认为它是设置CLK源(MCLK,BCLK等)并生成内部DAC和ADC时钟
使用分隔板。 我认为我的理解是正确的吗?
B)我认为升压放大器功能需要I-V感应。 应使用ADC。
我认为我的理解是正确的吗?
c)多少值与采样率(? SPS)?
智能放大器功能将不会使用。 预期为IS2输入和升压放大器。
2.调整大小0x02位1。
智能放大器功能将不会使用。 以下哪项设置 启用/禁用 与IVSENSE_EN相同?
3.调整大小0x03位3 ~位6。
请您教授这四个位的正确渗出方法。
4.调整大小0x07位0 ~位7。
请您教授这八位的正确渗出方法。
此致,
H. Sakai