Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, OPA1688, OPA1622, PCM4104, PCM1792A
主题中讨论的其他部件: PCM5142, OPA1688, OPA1622, PCM4104, PCM1792A
您好,
PCM5242是否有推荐的差速器至SE缓冲器电路? 我意识到数据表上有推荐的无源低通滤波器,但是我需要将差分输出转换为单端,以便连接到放大器,而不会影响PCM5242的噪声/失真性能。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, OPA1688, OPA1622, PCM4104, PCM1792A
您好,
PCM5242是否有推荐的差速器至SE缓冲器电路? 我意识到数据表上有推荐的无源低通滤波器,但是我需要将差分输出转换为单端,以便连接到放大器,而不会影响PCM5242的噪声/失真性能。
谢谢!
Ravi,
我想利用5242的4.2V输出。 如果我使用单端,我将被迫添加6dB增益,从而将噪声基板增加相同的量。 我的应用需要~8V来驱动耳机输出(600欧姆),因此 使用5242可以减少对过高增益的需求。 您能否提供解决方案? 我曾尝试使用3.3078万运算放大器来实现差动放大器,但由于某种原因,我的 噪声基线增加了6dB (从-103dbu到-97dbu) ,增益为-1 (5.1K输入 和5.1k反馈)。 我应该使用 制造的差分放大器来执行此操作,还是只需要输出上正确的阻抗匹配?
谢谢!
克里斯
OPA1688和OPA1622的数据表都在应用部分显示了DAC输出上的差动到单端转换。 如果您只打算使用600欧姆耳机,而没有一种较低的阻抗类型(这些类型对放大器的负载要困难得多),那么我建议使用OPA1688。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1688.pdf
使用具有相同电阻值的差动放大器进行差动到单端转换时,会产生6 dB的增益。 DAC噪声是电路的差动输入,因此DAC噪声将放大6 dB (如您所发现)。 差动放大器只会去除共模(在DAC输出时大小和相位相等)的DAC噪声。
此致,
Ravi
您好,Kris,
就Delta Sigma DAC而言,PCM4104具有更高的SNR (-118dB)和差动电压输出。
但绝对一流的DAC是PCM1792A,它是SW控制设备,带 -132dB SNR。 它是差分电流输出。 它确实取决于应用程序以及适用于整个解决方案的限制。 请分享整个系统的详细信息,我们一定可以了解任何其他可能更符合要求的DAC。
谢谢,此致,
Ravi