This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PCM5242建议的比较到SE缓冲区

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, OPA1688, OPA1622, PCM4104, PCM1792A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566515/pcm5242-pcm5242-suggested-diff-to-se-buffer

部件号:PCM5242
主题中讨论的其他部件: PCM5142OPA1688OPA1622PCM4104PCM1792A

您好,

   PCM5242是否有推荐的差速器至SE缓冲器电路?  我意识到数据表上有推荐的无源低通滤波器,但是我需要将差分输出转换为单端,以便连接到放大器,而不会影响PCM5242的噪声/失真性能。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris,

    我的同事会来看一下。 他会尽快回答。

    谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kris:
    对延迟回复表示歉意。
    由于您需要SE输出,我建议使用PCM5142,这可能有助于您避免完全需要从diff到SE缓冲区转换。 这在您的应用程序中是否可行?

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

       我想利用5242的4.2V输出。  如果我使用单端,我将被迫添加6dB增益,从而将噪声基板增加相同的量。  我的应用需要~8V来驱动耳机输出(600欧姆),因此 使用5242可以减少对过高增益的需求。  您能否提供解决方案?  我曾尝试使用3.3078万运算放大器来实现差动放大器,但由于某种原因,我的 噪声基线增加了6dB (从-103dbu到-97dbu) ,增益为-1 (5.1K输入 和5.1k反馈)。  我应该使用 制造的差分放大器来执行此操作,还是只需要输出上正确的阻抗匹配?


    谢谢!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA1688和OPA1622的数据表都在应用部分显示了DAC输出上的差动到单端转换。 如果您只打算使用600欧姆耳机,而没有一种较低的阻抗类型(这些类型对放大器的负载要困难得多),那么我建议使用OPA1688。

     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1688.pdf

    使用具有相同电阻值的差动放大器进行差动到单端转换时,会产生6 dB的增益。 DAC噪声是电路的差动输入,因此DAC噪声将放大6 dB (如您所发现)。 差动放大器只会去除共模(在DAC输出时大小和相位相等)的DAC噪声。  

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ravi的反馈。  是否有一个部件与具有更高SNR的5242类似,或者5242在同类产品中是最好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris,

    就Delta Sigma DAC而言,PCM4104具有更高的SNR (-118dB)和差动电压输出。

    但绝对一流的DAC是PCM1792A,它是SW控制设备,带 -132dB SNR。 它是差分电流输出。 它确实取决于应用程序以及适用于整个解决方案的限制。 请分享整个系统的详细信息,我们一定可以了解任何其他可能更符合要求的DAC。

    谢谢,此致,
    Ravi
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

       不幸的是,我需要DAC附带的小型DSP。  我确实有另一个项目即将推出,需要更高性能的DAC (不带DSP),因此这是一个很好的了解。  除DSP外,以下是其他重要规格:


    THD+N:0.002 % 或更好

    SNR:-114dB或更高  

    输出:4.2V差值或2.1V SE

    I2S接口,24位,48K - 192K FS

    I2C控制


    谢谢!