This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:[ PCM1862-Q1 ]具有三个PCM1862-Q1的TDM配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862-Q1, PCM1862, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/570701/pcm1862-pcm1862-q1-tdm-configuration-with-three-pcm1862-q1

部件号:PCM1862
在“Thread:, PCM1864 (主题:,PCM1864)”中讨论的其它部件

[ PCM1862-Q1 ]具有三个PCM1862-Q1的TDM配置

您好,

您能帮我了解如何配置三个PCM1862-Q1以供TDM使用吗?
我的客户希望使用三台PCM1862-Q1,如下所示。



这里,我有几个问题。

<Q1:主和从>:

在此配置中,我们是否需要PCM1862主设备?
或者,如果DSP可以单独提供LRCK和BCK,并且MCLK提供给每个PCM1682-Q1,DSP是否可以配置为主控制器和三个PCM1862-Q2从属控制器?

<Q2:其他问题>:

如果您有任何其他问题,请告诉我吗?

谢谢!



此类讨论的其他参考。

TDM模式下的PCM1864数据长度支持
e2e.ti.com/.../49.5697万

为具有板载晶体的16位16kHz 4通道TDM配置PCM1864 EVM
e2e.ti.com/.../54.6326万

PCM1864,具有2个I2S/ TDM输入,混合为单TDM输出
e2e.ti.com/.../53.9937万

PCM1864 -[紧急]在同一时间采集4ch数据
e2e.ti.com/.../157.9016万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro-san,

    通常,PCM1862可以通过调整数字音频格式设置在TDM模式下进行配置。 我们有几个关于TDM配置和实施的应用说明(SLAA301, SLAA311),这些应用说明特定于便携式编解码器,但这些概念可应用于PCM1862。

    关于您的问题,通常建议将主机 设备(在此情况下为DSP)设置为主设备,以便ADC的时钟相同。  

    此致,  

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复!是的,我检查了其中一个应用程序。注意,您提到过。
    据我所知,这种TDM模式没有具体的标准(如I2C,SPI...),它确实取决于每台设备,也可能是公司。 无论如何,需要更多的研究...

    我找到了其他好的参考。
    时分多路复用音频接口:Cirrus Logic的教程。
    www.cirrus.com/.../AN301REV1.pdf

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro,

    I²C反馈,是的,控制协议(如I ² C和SPI)可以根据所用系统和IC的不同而改变。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师