请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3268 您好,论坛
我们有一个超声波应用程序,我们希望在其中生成和接收高达70kHz的音频。 上述设备具有用于超声波距离测量的参考设计。 在该参考设计的描述中,TI说40kHz系统是使用96kHz采样率实施的。 此外,说明还指出,192kHz采样可以实现更高的频率。
但是,当我浏览数据表时,我发现十进制滤波器C必须用于192kHz,即使采样率如此高,通带也限制为21kHz (0.11fs)。 这意味着,由于此滤波器的限制,无法生成和接收较高的频率,如70kHz。 我在这里错过了什么吗? 是否确实可以使用此设备生成和接收频率,例如高达80 kHz?
另一个问题是,如果其使用范围仅为21kHz,为什么采样频率为192kHz?
期待您的专业知识。
此致
Manjula