This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:可使用频率范围是多少?

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/569230/tlv320aic3268-what-is-the-use-able-frequency-range

部件号:TLV320AIC3268

您好,论坛

我们有一个超声波应用程序,我们希望在其中生成和接收高达70kHz的音频。 上述设备具有用于超声波距离测量的参考设计。 在该参考设计的描述中,TI说40kHz系统是使用96kHz采样率实施的。 此外,说明还指出,192kHz采样可以实现更高的频率。

但是,当我浏览数据表时,我发现十进制滤波器C必须用于192kHz,即使采样率如此高,通带也限制为21kHz (0.11fs)。 这意味着,由于此滤波器的限制,无法生成和接收较高的频率,如70kHz。 我在这里错过了什么吗?  是否确实可以使用此设备生成和接收频率,例如高达80 kHz?

另一个问题是,如果其使用范围仅为21kHz,为什么采样频率为192kHz?

期待您的专业知识。

此致

Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manjula,

    借助PurePath Studio,TLV320AIC3268可用于更高的频率。 此软件配置内部miniDSP。 因此,它允许更多的处理。 请参阅TI设计指南以了解更多信息,如果您需要其它信息,请告诉我:

    www.ti.com/.../tiduan9.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。 根据数据表,它表示小数滤波器A适用于48 kHz和96kHz。 B用于96kHz,C专门设计用于192 kHz。 没有任何地方可以说滤波器A或B可用于192kHz采样。 您能否确认使用PP studio / miniDSP可以使用192kHz的小数滤波器A或B来提供比C更高的带宽? 如果可能,使用192kHz的A或B有哪些缺点?

    期待您的回复。

    此致
    Manjula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manjula,

    完全正确。 PurePath Studio可以配置miniDSP,以便将编解码器用于超声波应用。 我只建议遵循上述TI设计指南中的指示。

    抽取滤波器A和B专为采样率较低的应用而设计。 如果这些滤波器的采样率较高,则性能可能较低。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您确认。 是否有人用高达192kHz的采样率测试了A或B滤波器并检查了性能?

    如果是,请告诉我结果?

    谢谢,致以诚挚的问候

    Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manjula,

    很遗憾,在此情况下,我们无法提供性能结果,因为它可能因应用程序而异。 根据电源,布局设计,输出/输入滤波器等,每个应用都具有确定的性能

    我只建议遵循数据表的布局建议。 此外,我建议您查看这篇Wiki文章,了解有关降低噪音的详细信息:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    我特别问是否有人有经验或尝试使用高采样率(>96kHz)和A或B抽取滤波器。 如果是,他们在噪音或其他问题方面的经验是什么。 TI有人尝试过这种方法吗? 我不是要让TI保持性能,而是要让TI能够使用这些设置。

    此致
    Manjula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manjula,

    基本上,当使用较高的采样率和小数滤波器A和B时,可以在SNR级别中看到差异。 小数位滤波器A和B设计为在指定频率下具有最佳SNR级别。 如果使用较高的频率,SNR级别将降低几dB。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    谢谢。 我们将获得评估版,了解性能是什么以及它是否符合我们的需求。
    非常感谢您的宝贵支持和意见。
    此致
    Manjula