This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要音频转换器来进行语音合成和音调生成(单声道扬声器输出)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3120, TLV320AIC3268, TLV320AIC3262, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566393/need-audio-converter-for-speech-synthesis-and-tone-generation-mono-speaker-output

线程中讨论的其他部件:TLV320AIC3107TLV320AIC3120TLV320AIC3268TLV320AIC3262TLV320DAC3120

大家好,

我对 医疗设备有音频转换器要求。 它将用于救生医疗设备。 所以我正在寻找可靠的芯片(第一次在音频 转换器选择中工作)

        我需要选择音频转换器来进行语音合成(提供听觉命令)和音调生成(蜂鸣声或连续音调) (首选单声道扬声器输出)。 我已经检查 了TLV320AIC3107 TLV320AIC3120。  

因此我需要建议选择具有单声道扬声器输出的最佳音频转换器 (在立体声中,将使用一个通道)

建议是否使用任何备选 音频转换器部件

请分享您的建议

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您需要具有miniDSP的音频转换器才能满足您的要求。 TLV320AIC3120将是一个不错的选择。 但是,如果您需要更强的处理能力,TLV320AIC3262和TLV320AIC3268将是其它可能的选项。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

             感谢您的支持。

    我对 TLV320AIC3120   TLV320AIC3262 TLV320AIC3268一目了然。

    AIC3262和AIC3268具有与AIC3120相同的功能,还包括更多的接口功能(双扬声器输出,多模拟接口)。 但DAC处理/音频接口路径与AIC3120相同,我了解AIC3120足以生成听觉命令和蜂鸣声。

    除了DAC的标准功能集之外,TLV320AIC3268还提供了以下特殊功能:
    •数字自动静音
    •自适应系数更新模式

    除了DAC的标准功能集之外,TLV320AIC3262还提供了以下特殊功能:
    •内置正弦波产生(蜂鸣器)
    •数字自动静音
    •自适应系数更新模式
    •异步采样率转换

    请建议AIC3262和AIC3268的任何关键功能在听觉命令生成,蜂鸣生成和可靠功能方面是否比AIC3120更有优势。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    您能否提供有关听觉命令生成功能的更多详细信息? 它是否与语音命令相关? 在这种情况下,您需要具有更多功能的外部DSP来处理此问题。

    所有这些编解码器的蜂鸣音生成相同。 附加功能是ADC和DAC SNR级别(AIC3262为101dB - DAC和93dB ADC;AIC3268为105dB - DAC和95dB - ADC)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Luis Fernando,

    感谢您的支持。

    您能否提供有关听觉命令生成功能的更多详细信息? 它是否与语音命令相关?

    是语音命令。  下面列出了一些语音命令(男/女语音)

    1. 立即更换电池。
    2. 电极不应接触患者的衣服。
    3. 将电极片FIRMLY按到皮肤上。
    4. 确保已卸下电极。
    5. 电极不应接触患者的衣服。
    6. 安装电极片
    7. 检查脉冲

    在这种情况下,您需要具有更多功能的外部DSP来处理此问题。

    为什么需要外部DSP?

    现在更深入地了解TLV320AIC3120,因为应用(医疗设备)需要播放语音命令,调节音量并生成无   延迟的蜂鸣声(蜂鸣声最长持续120秒,最短持续50毫秒) (蜂鸣声可用于准备或状态更改)。   因此   ,此应用可能不需要TLV320AIC3262和TLV320AIC3268。

    如果我错了,请纠正我。

    TLV320AIC3120音频编解码器将与微控制器接口,并将语音命令置于SD卡中。 微控制器从SD卡获取语音命令,然后将其馈入TLV320AIC3120

    可输入语音指令。


    请分享建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    TLV320AIC3120能够从具有I2S接口的设备播放音频文件。 因此,您选择的微控制器应该能够通过I2S发送音频。 此外,TLV320AIC3120还可以生成正弦波形,从而生成确定的蜂鸣声。 如果您不需要音频编解码器中的其他算法,则此设备适合您的应用。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Luis Fernando,
           感谢您的支持。


    TLV320DAC3120与TLV320AIC3120相同(相似性为miniDSP,DAC,单输出,蜂鸣器等),但话筒,线路I/p除外

    我只需要生成语音命令和蜂鸣声。 因此,我认为TLV320DAC3120可以支持。

    请分享您的建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    TLV320DAC3120能够生成通过I2S发送的语音命令。 内部蜂鸣器可能会发出蜂鸣声。 这是一个正弦波发生器,其频率和长度可通过I2C进行配置。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.