大家好,
我对 医疗设备有音频转换器要求。 它将用于救生医疗设备。 所以我正在寻找可靠的芯片(第一次在音频 转换器选择中工作)
我需要选择音频转换器来进行语音合成(提供听觉命令)和音调生成(蜂鸣声或连续音调) (首选单声道扬声器输出)。 我已经检查 了TLV320AIC3107 和TLV320AIC3120。
因此我需要建议选择具有单声道扬声器输出的最佳音频转换器 (在立体声中,将使用一个通道)
建议是否使用任何备选 音频转换器部件
请分享您的建议
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我对 医疗设备有音频转换器要求。 它将用于救生医疗设备。 所以我正在寻找可靠的芯片(第一次在音频 转换器选择中工作)
我需要选择音频转换器来进行语音合成(提供听觉命令)和音调生成(蜂鸣声或连续音调) (首选单声道扬声器输出)。 我已经检查 了TLV320AIC3107 和TLV320AIC3120。
因此我需要建议选择具有单声道扬声器输出的最佳音频转换器 (在立体声中,将使用一个通道)
建议是否使用任何备选 音频转换器部件
请分享您的建议
感谢您的支持
您好Luis,
感谢您的支持。
我对 TLV320AIC3120 TLV320AIC3262 TLV320AIC3268一目了然。
AIC3262和AIC3268具有与AIC3120相同的功能,还包括更多的接口功能(双扬声器输出,多模拟接口)。 但DAC处理/音频接口路径与AIC3120相同,我了解AIC3120足以生成听觉命令和蜂鸣声。
除了DAC的标准功能集之外,TLV320AIC3268还提供了以下特殊功能:
•数字自动静音
•自适应系数更新模式
除了DAC的标准功能集之外,TLV320AIC3262还提供了以下特殊功能:
•内置正弦波产生(蜂鸣器)
•数字自动静音
•自适应系数更新模式
•异步采样率转换
请建议AIC3262和AIC3268的任何关键功能在听觉命令生成,蜂鸣生成和可靠功能方面是否比AIC3120更有优势。
谢谢你
Hai Luis Fernando,
感谢您的支持。
您能否提供有关听觉命令生成功能的更多详细信息? 它是否与语音命令相关?
是语音命令。 下面列出了一些语音命令(男/女语音)
在这种情况下,您需要具有更多功能的外部DSP来处理此问题。
为什么需要外部DSP?
现在更深入地了解TLV320AIC3120,因为应用(医疗设备)需要播放语音命令,调节音量并生成无 延迟的蜂鸣声(蜂鸣声最长持续120秒,最短持续50毫秒) (蜂鸣声可用于准备或状态更改)。 因此 ,此应用可能不需要TLV320AIC3262和TLV320AIC3268。
如果我错了,请纠正我。
TLV320AIC3120音频编解码器将与微控制器接口,并将语音命令置于SD卡中。 微控制器从SD卡获取语音命令,然后将其馈入TLV320AIC3120
可输入语音指令。
请分享建议。