This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:在PurePath控制台上,Hubrid流赢得了#39;t负载

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754MDCAEVM, TAS5754M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567518/tas5754mdcaevm-hubrid-flow-won-t-load-on-purepath-console

部件号:TAS5754MDCAEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5754M

大家好,

 

我在使用TAS5754MDCAEVM板和PurePath控制台时遇到了一些问题。

我正在通过USB端口进行连接,并成功打开PurePath控制台。

但是,当我尝试加载其中一个Hybridflows时,PurePath控制台陷入这种状态:

 

为什么会这样?

 

谢谢!

迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    这似乎是软件问题,因为TAS5754MDCAEVM正在正常通信。 您是否曾尝试以管理员身份运行该软件? 此外,您是否已通过流式传输音频和更改音量或将输出静音来验证EVM在不选择HybridFlow的情况下是否正常运行?  

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,  

    感谢您的回复。  

    我尝试在管理员模式下运行PurePath控制台,但没有成功。 也尝试了不同的EVM,但没有成功。

    您能提示我从哪里开始调试硬件吗? 此PCB上有许多组件。 您是否认为我应该检查TAS5754是否处于正常工作条件下? 您认为它至关重要的任何其他组件?  

    我正在使用10V电源驱动PCB。 根据TAS5754M数据表第9页中描述的4.5V - 26.4V电源输入要求,这应该足够。 是这样吗?

    再次感谢您的帮助。

    迪米特里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    感谢您的反馈。 首先,我建议尝试使用放大器播放一些音频。 一旦电源稳定且提供I²S Ω 信号,此设备就能够在没有任何配置的情况下传输音频。 因此,为了验证放大器是否正常通信,请连接EVM并运行PurePath控制台。 然后,通过PPCMB播放音频并在GUI中更改音量。 请勿选择任何HybridFlow。 如果音量发生变化,则表示放大器正在正常通信。 如果是这种情况,则问题可能出在软件上,因此我建议重新安装。 在您所附的图片中,我可以看到正在按预期检测PPCMB,这让我认为该问题与GUI更相关。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您提供此初始指南。 但是,我认为您对该计算机上的用户权限的第一次猜测可能是正确的。

    我在另一台机器上安装了PurePath控制台,我能够成功加载流。 我尝试使用的第一台机器似乎出现了问题。  

    再次感谢您的帮助。

    迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    感谢您的反馈,如果您有其他问题,请告知我们。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    是的,我还有几个问题。  

    我似乎已连接到EVM,并且可以成功地在PPC2上加载混合流。

    我正在为EVM提供USB音频,我可以成功地收听HP输出。

    但是,当我在"音频处理"部分中进行更改时,它们似乎不会反映在输出上。 我正在更改筛选器,但实际上没有任何变化。 我是否应该能够实时监控这些变化?

    此外,我还看到Hybrid Flows为左,右声道托管相同的音频处理(我只看到一条I2S线穿过处理块)。

    我还想知道我是否可以对两个I2S通道进行不同处理,这样我就可以添加一个交叉,并使用一个TAS5754承载一个低音扬声器和一个高音扬声器。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    当HybridFlow在放大器中运行后,您可以在调节放大器时进行实时更改。 要执行此操作,您应单击GUI右上角的绿色箭头。  

    TAS5754M具有多种用于不同应用的HybridFlows,我建议您查看 slau577a 应用注释,以了解有关HybridFlow处理的更多信息。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的反馈。 我正是这样做的,按下"单击"箭头,它将变成一个类似红色记录的按钮。  

    但音频处理字段中的更改仍不会反映在输出中。 音乐流畅,当我更改音频输入源时,它工作正常。 但是音量控制不起作用,音频处理块似乎也不起作用。 我正在监控耳机输出。 这是原因吗? 耳机输出是否只是一个传递?

    再次感谢,

    迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    PPCMB的耳机输出用于评估与TAS5754M无关的其他功能,在TAS5754M混合流量的PPC2中进行的所有调谐仅反映在放大器的输出中。 您应该将扬声器连接到EVM输出,以监控TAS5754M处理的更改。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,  

    已理解。 我会用一个扬声器来尝试一下。

    感谢大家的帮助。

    迪米特里斯