主题中讨论的其他部件: TAS5754M
大家好,
我在使用TAS5754MDCAEVM板和PurePath控制台时遇到了一些问题。
我正在通过USB端口进行连接,并成功打开PurePath控制台。
但是,当我尝试加载其中一个Hybridflows时,PurePath控制台陷入这种状态:
为什么会这样?
谢谢!
迪米特里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我在使用TAS5754MDCAEVM板和PurePath控制台时遇到了一些问题。
我正在通过USB端口进行连接,并成功打开PurePath控制台。
但是,当我尝试加载其中一个Hybridflows时,PurePath控制台陷入这种状态:
为什么会这样?
谢谢!
迪米特里斯
您好,Diego,
感谢您的回复。
我尝试在管理员模式下运行PurePath控制台,但没有成功。 也尝试了不同的EVM,但没有成功。
您能提示我从哪里开始调试硬件吗? 此PCB上有许多组件。 您是否认为我应该检查TAS5754是否处于正常工作条件下? 您认为它至关重要的任何其他组件?
我正在使用10V电源驱动PCB。 根据TAS5754M数据表第9页中描述的4.5V - 26.4V电源输入要求,这应该足够。 是这样吗?
再次感谢您的帮助。
迪米特里斯
你好,Dimitris,
感谢您的反馈。 首先,我建议尝试使用放大器播放一些音频。 一旦电源稳定且提供I²S Ω 信号,此设备就能够在没有任何配置的情况下传输音频。 因此,为了验证放大器是否正常通信,请连接EVM并运行PurePath控制台。 然后,通过PPCMB播放音频并在GUI中更改音量。 请勿选择任何HybridFlow。 如果音量发生变化,则表示放大器正在正常通信。 如果是这种情况,则问题可能出在软件上,因此我建议重新安装。 在您所附的图片中,我可以看到正在按预期检测PPCMB,这让我认为该问题与GUI更相关。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
您好,Diego,
是的,我还有几个问题。
我似乎已连接到EVM,并且可以成功地在PPC2上加载混合流。
我正在为EVM提供USB音频,我可以成功地收听HP输出。
但是,当我在"音频处理"部分中进行更改时,它们似乎不会反映在输出上。 我正在更改筛选器,但实际上没有任何变化。 我是否应该能够实时监控这些变化?
此外,我还看到Hybrid Flows为左,右声道托管相同的音频处理(我只看到一条I2S线穿过处理块)。
我还想知道我是否可以对两个I2S通道进行不同处理,这样我就可以添加一个交叉,并使用一个TAS5754承载一个低音扬声器和一个高音扬声器。 有可能吗?
你好,Dimitris,
当HybridFlow在放大器中运行后,您可以在调节放大器时进行实时更改。 要执行此操作,您应单击GUI右上角的绿色箭头。
TAS5754M具有多种用于不同应用的HybridFlows,我建议您查看 slau577a 应用注释,以了解有关HybridFlow处理的更多信息。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师