This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:需要帮助以使用TLV320AIC3120生成特定模式的蜂鸣声

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568341/tlv320aic3120-need-help-to-generate-the-beep-in-a-particular-pattern-using-tlv320aic3120

部件号:TLV320AIC3120

大家好,

感谢您的支持。

如何生成具有特定升高时间(tr),下降时间(TF),有效脉冲持续时间(TD)的蜂鸣序列[请参阅随附图像]?

TR (近似值 15ms),TF (约 5ms),TD (约 80ms)对于所有脉冲都应相同。

软步进算法是否会根据音量级别更改TR&TF?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    遗憾的是,我们的音频转换器没有足够的功能来生成具有您提到的特征的脉冲。 这些设备仅支持蜂鸣器,它基本上会产生一个正弦波来产生特定的音调。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您的支持。

    您能否共享使用TLV320AIC3120的蜂鸣器生成的音调/蜂鸣声波形(在扬声器终端之前捕获)。

    我需要生成10个脉冲(像脉搏静音脉搏静音脉搏静音脉搏静音脉搏静音之类的序列...... )。 每个脉冲应具有tr,tf,td。

    是否可以使用TLV320AIC3120从预录制的音频文件中生成此序列音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dinesh,

    发出的蜂鸣声为正弦波。 唯一要配置的参数是蜂鸣声长度和频率。

    您可以通过I2S播放录制的音频文件。 您需要将TLV320AIC3120配置为回放模式,以便接收音频文件并在模拟输出中播放这些文件。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.