This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:数字引脚的过冲/欠冲容差

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/568719/tlv320aic3007-over-undershoot-tolerance-for-the-digital-pins

部件号:TLV320AIC3007

我们正在遇到一些过冲/下冲问题,这是由于我们的设计中的数字线路上没有源端接电阻器造成的。 数据表未指定过冲/下冲限制的任何限制。 例如,AM57xx处理器允许高达0.2xVDD的引脚用于过冲。 我们目前看到DIN和MCLK线的4.16V过冲超过了引脚的3.6V绝对最大额定值。 我们将在下一个PCB修订版中解决该问题,但我们想知道当前主板上的编解码器是否会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sina,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您当前主板上的编解码器应该没有问题。 通常,我们的编解码器设计不需要终端电阻器,它们的产生没有任何问题。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.