请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3007 我们正在遇到一些过冲/下冲问题,这是由于我们的设计中的数字线路上没有源端接电阻器造成的。 数据表未指定过冲/下冲限制的任何限制。 例如,AM57xx处理器允许高达0.2xVDD的引脚用于过冲。 我们目前看到DIN和MCLK线的4.16V过冲超过了引脚的3.6V绝对最大额定值。 我们将在下一个PCB修订版中解决该问题,但我们想知道当前主板上的编解码器是否会损坏。