This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268 - DIN1 - I2S音频采样频率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567731/tlv320aic3268-tlv320aic3268---din1---i2s-audio-sample-frequency

部件号:TLV320AIC3268

当PLL P,R,J和D设置与入站I2S音频采样频率不匹配时,音频输出出现“振铃”现象。

是否有TLV320AIC3268设置可自动适应I2S音频采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Phil,

    PLL值取决于PLL_CLKIN频率和用户期望使用的采样率。 没有自动配置来获取I2S采样速率。 您能否提供MCLK频率和预期采样率? 这是为了提供几个推荐的PLL值。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的建议。 您的建议触发了我们的解决方案。

    我们使用入站I2S的BCLK作为DIN1的时钟,而不是预配置的PLL时钟。 这解决了我们的问题。 很明显,采样率的改变改变了传入比特时钟,所有的数据都正常同步传递。 不确定如果我们混合两个I2S信号会做什么,但在这种情况下,我们只混合一些模拟线路输入。

    不管怎样,我想告诉你我们发现了什么,并告诉你问题已经解决了。

    感谢您的帮助。

    Phil