请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我的客户在连接HP的情况下,在加电过程中HPL输出时遇到了杂音问题,如下所示。 我想寻求解决方案来降低噪音。 我已经使用EVM对其进行了检查,然后也得到了确认。 他们已经执行了以下操作,但没有改进。
- 在HPL输出和GND之间添加下拉电阻。 并调整电阻值。
- 延迟复位定时
- 在DVDD和AVDD上添加去耦电容器以降低启动时间
- 按照 SLAA492A中的图4,在DVDD和AVDD之间添加外部二极管
我可以在离线状态下提供客户的示意图,因此在个人资料中查找我的电子邮件地址,请直接与我联系。
[图1. 客户的波形]
[图2. EVM波形]
此致,
Sonoki /日本Disty.