This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204/开机期间HPL发出杂音

Guru**** 2553970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567941/tlv320aic3204-tlv320aic3204-pop-noise-at-hpl-during-power-up

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我的客户在连接HP的情况下,在加电过程中HPL输出时遇到了杂音问题,如下所示。 我想寻求解决方案来降低噪音。 我已经使用EVM对其进行了检查,然后也得到了确认。 他们已经执行了以下操作,但没有改进。

  • 在HPL输出和GND之间添加下拉电阻。 并调整电阻值。
  • 延迟复位定时
  • 在DVDD和AVDD上添加去耦电容器以降低启动时间
  • 按照 SLAA492A中的图4,在DVDD和AVDD之间添加外部二极管

我可以在离线状态下提供客户的示意图,因此在个人资料中查找我的电子邮件地址,请直接与我联系。  

[图1. 客户的波形]

[图2. EVM波形]

此致,

Sonoki /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    POP问题在我们的音频转换器的HPL和HPR输出中很常见。 如果它们是由通电事件引起的,我们建议在电源上添加更高的电容器,这将缩短通电时间。 然后,确保遵循SLAA492A中提到的电源顺序。 最后,您可以在HPL/HPR输出处添加额外的电容器,如EVM原理图所示(C12,C13和C14 NI电容器: www.ti.com/.../slau266a.pdf )。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez s