请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567660/tpa6166a2yffevm-no-audio-out
部件号:TPA6166A2YFFEVM您好,
我使用信号发生器在HPINR插孔处生成1kHz / 100mvpp信号。
但RING1上没有任何信号。
寄存器0x1E :1101 1010
寄存器0x07:0011 1001
寄存器0x08: 0011 1001
测试环境如同波浪一样,C2 (100mVpp)两侧都有正弦波。
那么,问题1: 我的测试 拓扑是否有任何问题?
问题2: 如果是寄存器问题, 您能否 给我 配置音频部件的脚本。 因为我无法使用PurePath控制台来控制EVM。