This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M调制索引设置

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567541/tas5731m-tas5731m-modulation-index-setting

部件号:TAS5731M

您好,Audio的一位客户正在使用TAS5731M。 他们在最大音量输出中出现连续声音输出问题。 如果他们将reg 0x10 = 0x07设置为返回,则可以正常,没有问题。

它们使用12伏电源。 在数据表中,设置reg 0x10的要求仅适用于18V或更高的电源电压。 这就是他们不设置reg 0x10的原因。 但是,有一点是它们使用的阻抗非常低(并联两个5.6 欧姆扬声器,即2.8 欧姆)。 因此,问题是 有关设置reg 0x10的要求是在高电流上,或者只是在高电源电压上需要。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    当工作电压高于18V时,必须更改调制指数,以确保BST瓶盖已充满电。 在这种特殊情况下,该问题似乎更多地与在最大音量下以如此小的负载操作放大器所导致的过流问题有关。 当调制指数设置为最小值时,输出中的最大电流会降低,可能会解决问题。 您是否知道客户是否查看了寄存器0x02以识别错误报告?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师