请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5731M 您好,Audio的一位客户正在使用TAS5731M。 他们在最大音量输出中出现连续声音输出问题。 如果他们将reg 0x10 = 0x07设置为返回,则可以正常,没有问题。
它们使用12伏电源。 在数据表中,设置reg 0x10的要求仅适用于18V或更高的电源电压。 这就是他们不设置reg 0x10的原因。 但是,有一点是它们使用的阻抗非常低(并联两个5.6 欧姆扬声器,即2.8 欧姆)。 因此,问题是 有关设置reg 0x10的要求是在高电流上,或者只是在高电源电压上需要。
此致,
KES