This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253EVM-K:输出声音前的开始时间

Guru**** 2378840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565635/tlv320aic3253evm-k-starting-time-until-outputting-sound

部件号:TLV320AIC3253EVM-K

您好,

通过I2C设置TLV320AIC3253EVM上的输出声音需要5秒。

是否有办法缩短这一开始时间?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    您是否正在使用AIC3253 CS软件来配置TLV320AIC3253EVM? 我建议使用它并选择USB接口作为I2C FAST。 这将提高I2C时钟频率并允许以更快的方式写入I2C命令。

    此外,我建议使用其中一种典型配置。 这些是预定义的配置,对于正确编程寄存器非常有用。

    如果您对此有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回答。
    我们将尝试使用CS软件。

    此5秒延迟也发生在由UC控制的客户板上。
    客户的电路与EVM几乎相同。
    这种延迟是由什么造成的?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    EVM不会花费太多时间重现声音。 通常,它只需要寄存器配置时间和输出驱动程序启动时间(大约为毫秒)。 CS软件包含多个预定义代码,客户可以使用这些代码来配置EVM。 我建议使用其中一种方法来比较结果时间。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢你的帮助。

    启动时间过慢的原因是设置了电阻器"HP Amps Slow Power Up Time"(高压安培慢启动时间)。

    关闭"HP amps slow power up time (HP安培慢速开机时间)",启动时间变得更快。

    但是,当然会出现杂音。

    除了关闭 "HP amps slow power up time (HP Amps慢速通电时间)"之外,是否有其他方法可以减少杂音?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    "HP AMPS慢速通电时间"选项用于减少耳机输出的弹出。 我建议保持启用此选项,并修改选项“软路由步长时间”和“HP amps powerup time determined by”。 这些选项控制开机时间。 因此,您可以减少这一时间并减少/消除流行音乐。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.