This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:如何降低EMI

Guru**** 2378920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566830/tas5411-q1-how-to-reduce-emi

部件号:TAS5411-Q1

您好,

我的客户正在考虑降低频带为1.2MHz的EMI。

以下内容在应用说明(http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snaa050a/snaa050a.pdf)中提及。

应将铁氧体磁珠插入何处?

例如,以下黄色节点如何?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    我想你可能已经脱离了这一段的背景。  我为完整的上下文增加了上一段。

    这适用于无滤波器或正确称为无电感器D类系统。  也就是说,原理图中的电感器应接近TAS5411-Q1导联。  第三谐波为1.2MHz。  良好的布局将减少这种情况以满足EMC要求。  电容器C11和C17的接地端必须非常接近,以便其共模操作发挥最佳功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷格桑

    是否可以再次附加图片?
    我看不到。

    我想知道铁氧体磁珠应该放置在哪里。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉莫奇山

    我想你可能已经脱离了这一段的背景。  我为完整的上下文增加了上一段。

    这适用于无滤波器或正确称为无电感器D类系统。  也就是说,原理图中的电感器应接近 TAS5411-Q1 导联。  第三谐波为1.2MHz。  良好的布局将减少这种情况以满足EMC要求。  电容器C11和C17的接地端必须非常接近,以便其共模操作发挥最佳功能。  

    如果您使用电感器和正确的布局,我不建议使用铁氧体磁珠。