This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101 -启用麦克风引脚?

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566734/tlv320adc3101-tlv320adc3101---enable-mic-pin

部件号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他部件: PUREPATHSTUDIO

大家好,


我有一个关于TLV320ADC3101及其输入的快速问题。 我当前使用的是一个连接到TLV320ADC3101的所有输入的模拟麦克风。 麦克风本身工作正常。 但是,只要将麦克风连接到TLV320ADC3101,麦克风就不再显示任何信号。 我只是想在再次检查硬件之前确定这是否是软件问题。

TLV320ADC3101中是否会出现麦克风输入启用设置,该设置应启用? 我一直在使用PurePathStudio生成的头文件,并允许该头文件中的命令初始化设备。 是否需要执行其他步骤来确保TLV320ADC3101正常工作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicole:

    首先,您必须确保麦克风连接正确。 至少,您应该有如下图片所示的内容:

    然后,您能否提供注册表配置以验证它是否正确? 谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,

    感谢您提供图片。 我相信我们确实错过了MICBIAS的电阻器...

    我附上了该文件以及PurePathStudio生成的寄存器/值对。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../base_5F00_main_5F00_Rate8_5F00_pps_5F00_driver.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicole:

    此外,您的.h代码中似乎没有启用MICBIAS引脚。 MICBIAS可通过第1页/注册51启用。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    哎呀,我没有注意到这一点。 感谢您指出这一点。 感谢你的帮助。

    Nicole