This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:数据表中的TAS2552/TAS2553/TAS2555's I2S2553 I2S计时2555计时规范问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2552, TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566050/tas2552-question-of-the-tas2552-tas2553-tas2555-s-i2s-timing-specification-in-the-datasheet

部件号:TAS2552
主题中讨论的其他部件:TAS2555TAS2553

您好,先生:

您是否建议参考哪种信号(BCLK,LRCK或数据)的上升和下降时间规格?  在TAS2552/TAS2553/TAS2555数据2553数据表2555表中?
有4ns规格,但我们在定时波形中看不到tr和tf。





谢谢,此致,

陈耀恩
2016年09月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    TF和tr规格应指所有时钟信号,因为没有指定其中一个。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    您是否建议TAS255x I2C (SDA和SCL)的VIH (最小值),VIL (最大值)和VOL (最大值)规格? 或者我们是否需要参考飞利浦的I2C规范?



    飞利浦的I2C规格



    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年10月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    对于SDA端口信号VIH和VIL级别,您应遵循Philips I2C规范。 这些参考IOVDD。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)