This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:是否有任何公式可用于计算0dBFS=?Vrms

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565547/tlv320aic3204-do-you-have-any-formula-to-calculate-0dbfs-vrms

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我正在使用TLV320AIC3204,在数据表中只能找到以下信息:“输入信号电平(0dB)单端,CM = 0.9V 0.5Vrms”

但我想知道我是否使用CM= 0.9V的差动输入,哪一个是满刻度电压(0dBFS)?

您是否有计算0dBFS= x Vrms的公式? 输入和输出。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    满刻度电压取决于CM电压和输入/输出类型。 所有数据表规格均为单端输入而设计,如您所见。 在差动输入/输出的情况下,满刻度电压将重复。 例如,在上面的一行中,差动输入的满刻度电压为1Vrms。

    '输入信号电平(0dB)差分,CM = 0.9V 1Vrms '

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    我在EVM板上进行了测试。 但我发现大约有2dB的差异。

    音频源:1kHz,10mVRM=-40dBV
    EVM设置:CM =0.9V,IN3L/IN3R上的差动输入,MIC PGA增益=20dB

    音频源为-40dBV,MIC增益为20dB,因此录音音频应为-40dBV+20dB=-20dBV。
    由于全刻度为1Vrms=0dBV=0dBFS,因此录音音频应为-20dBFS。
    但我分析录制的音频文件,最大级别大约为-22dBFS。

    大约有2dB的差异。
    为什么会发生这种情况? 将其作为输入线路上的衰减剂量?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    当模拟输入低到10mVrms时,可能存在增益误差风险。 您可能会注意到,如果模拟输入接近满刻度电压,PGA增益将更加精确。 因此,我建议增加模拟输入信号以获得更好的结果。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.