请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 您好,
我正在使用TLV320AIC3204,在数据表中只能找到以下信息:“输入信号电平(0dB)单端,CM = 0.9V 0.5Vrms”
但我想知道我是否使用CM= 0.9V的差动输入,哪一个是满刻度电压(0dBFS)?
您是否有计算0dBFS= x Vrms的公式? 输入和输出。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用TLV320AIC3204,在数据表中只能找到以下信息:“输入信号电平(0dB)单端,CM = 0.9V 0.5Vrms”
但我想知道我是否使用CM= 0.9V的差动输入,哪一个是满刻度电压(0dBFS)?
您是否有计算0dBFS= x Vrms的公式? 输入和输出。
谢谢。