请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在“线程:PGA2310”中讨论的其它部件如果音频信号从A类信号源到达前置放大器/容积控制,则需要将其一直保持到A类功率放大器。 在被动(纯电阻性)音量控制的情况下, 源电流和功率电流之间的情况很好。
现在,如果音量调节保持在-0dB以下,PGA2310中的运算放大器会有什么行为?
它是否仍是一个活动运算放大器(因此否定A类)。 或者,它是否会成为一个直向电阻器,能够通过“透明”传递A类信号?