This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310运算放大器- A类信号通过的状态低于-0dB?

Guru**** 2382130 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565244/pga2310-opamp---state-under--0db-for-class-a-signal-passthough

在“线程:PGA2310”中讨论的其它部件

如果音频信号从A类信号源到达前置放大器/容积控制,则需要将其一直保持到A类功率放大器。 在被动(纯电阻性)音量控制的情况下, 源电流和功率电流之间的情况很好。

现在,如果音量调节保持在-0dB以下,PGA2310中的运算放大器会有什么行为?

它是否仍是一个活动运算放大器(因此否定A类)。 或者,它是否会成为一个直向电阻器,能够通过“透明”传递A类信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PGA2310始终将内部运算放大器连接到PGA2310的输出。 当音量调节保持在0dB以下时,它不会仅将电阻分压器连接到输出。 通过选择电阻器网络中的不同电阻器并调整放大器的增益来调整音量。 请参阅PGA2310数据表的7.1 和7.2 部分。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    谢谢! 是的,我看到过数据表。 但是,运算放大器的内部没有详细说明。

    所以,我希望晶体管之间的典型切换在0 db衰减以下时被绕过(奇迹般地)。 这种方式会将原始A类输入仅衰减(但仍缓冲以获得更好的输出阻抗线性)。