部件号:SRC4382EVM-PDK
您好,
客户测量了SRC4382EVM-PDK上DIR至DIT回送的抖动。 测量抖动值为3 ns p。它可能比规格值更差。 他想将测量数据与规格进行比较。 但RSM无法测量它们的仪器。
您能否通过RMS和峰间回送测量DIR至RXCKO,DIR至DIT和DIT至DIR回送的抖动?
此致,
Akio Ito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:SRC4382EVM-PDK
您好,
客户测量了SRC4382EVM-PDK上DIR至DIT回送的抖动。 测量抖动值为3 ns p。它可能比规格值更差。 他想将测量数据与规格进行比较。 但RSM无法测量它们的仪器。
您能否通过RMS和峰间回送测量DIR至RXCKO,DIR至DIT和DIT至DIR回送的抖动?
此致,
Akio Ito
Ravi-San,您好!
我们的客户希望将其测量的EVM数据(峰值)与TI指定的rpm值进行比较。 我在下面显示客户的测量峰值抖动值。
条件:SRC关闭
信号路由:RX1 -> DIR -> DIT -> TX
注册设置:
w e0 7f 00
W e0 0d 00
W e0 0e 01
w e0 0f 22
W e0 10 00
W e0 11 00
W e0 07 F4
W e0 08 00
W e0 09 06
W e0 01 27
#44.1k/48kHz
W e0 2D 00
w e0 07 b4
#88.2k/96kHz
W e0 2D 00
W e0 07 F4
#176.4k/192kHz
W e0 2D 00
W e0 07 94
| 输入采样率 | 输出采样率 | SRC4382EVM-PDK | SRC4392EVM-PDK |
|---|---|---|---|
| 44.1 kHz | 44.1 kHz | 1.89 ns | 1.89 ns |
| 48千赫 | 48千赫 | 1.70 ns | 1.83 ns |
| 88.2 kHz | 88.2 kHz | 1.47 ns | 1.47 ns |
| 96千赫 | 96千赫 | 1.26 ns | 1.39 ns |
| 176.4 kHz | 176.4 kHz | 1.75 ns | 1.70 ns |
| 192千赫 | 192千赫 | 1.00 ns | 1.57 ns |
| 输入采样率 | 输出采样率 | SRC4382EVM-PDK | SRC4392EVM-PDK |
|---|---|---|---|
| 44.1 kHz | 44.1 kHz | 2.84 ns | 2.98 ns |
| 48千赫 | 48千赫 | 2.74 ns | 2.96 ns |
| 88.2 kHz | 88.2 kHz | 2.23 ns | 2.32 ns |
| 96千赫 | 96千赫 | 1.96 ns | 2.13 ns |
| 176.4 kHz | 176.4 kHz | 2.42 ns | 2.60 ns |
| 192千赫 | 192千赫 | 1.17 ns | 2.35 ns |
条件:SRC开
信号路由:RX1 -> DIR -> SRC -> DIT -> TX
注册设置:
#44.1k/48kHz
W e0 2D 02
W e0 07 7c.
B
r e0 32 02
#88.2k/96kHz
W e0 2D 02
W e0 07 3c.
B
r e0 32 02
#176.4k/192kHz
W e0 2D 02
W e0 07 1c
B
r e0 32 02
| 输入采样率 | 输出采样率 | SRC4382EVM-PDK | SRC4392EVM-PDK |
|---|---|---|---|
| 48千赫 | 44.1 kHz | 1.94 ns | 2.08 ns |
| 48千赫 | 48千赫 | 1.74 ns | 1.91 ns |
| 48千赫 | 88.2 kHz | 1.56 ns | 1.56 ns |
| 48千赫 | 96千赫 | 1.44 ns | 1.48 ns |
| 48千赫 | 176.4 kHz | 1.09 ns | 1.14 ns |
| 48千赫 | 192千赫 | 1.61 ns | 1.04 ns |
| 输入采样率 | 输出采样率 | SRC4382EVM-PDK | SRC4392EVM-PDK |
|---|---|---|---|
| 48千赫 | 44.1 kHz | 2.32 ns | 3.03 ns |
| 48千赫 | 48千赫 | 2.22 ns | 3.05 ns |
| 48千赫 | 88.2 kHz | 1.70 ns | 2.27 ns |
| 48千赫 | 96千赫 | 1.65 ns | 2.13 ns |
| 48千赫 | 176.4 kHz | 1.09 ns | 1.37 ns |
| 48千赫 | 192千赫 | 1.78 ns | 1.17 ns |
此致,
Akio Ito