This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382EVM-PDK:Dir到DIT回送抖动

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574258/src4382evm-pdk-dir-to-dit-loopback-jitter

部件号:SRC4382EVM-PDK

您好,

客户测量了SRC4382EVM-PDK上DIR至DIT回送的抖动。 测量抖动值为3 ns p。它可能比规格值更差。  他想将测量数据与规格进行比较。  但RSM无法测量它们的仪器。
您能否通过RMS和峰间回送测量DIR至RXCKO,DIR至DIT和DIT至DIR回送的抖动?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    我必须对此进行调查,并将很快获得测量数据。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San,您好!

    感谢您的回复与合作。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    我曾尝试测量抖动,但通过AP测量的抖动远不准确可靠。 建议使用专用示波器准确测量抖动,从而测量挑战。

    请告诉我们 有关应用程序的更多信息,例如音频数据速率,音频数据路由 和预期性能等。谢谢。

     

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-San,您好!

    我们的客户希望将其测量的EVM数据(峰值)与TI指定的rpm值进行比较。 我在下面显示客户的测量峰值抖动值。

    条件:SRC关闭
    信号路由:RX1 -> DIR -> DIT -> TX
    注册设置:
    w e0 7f 00
    W e0 0d 00
    W e0 0e 01
    w e0 0f 22
    W e0 10 00
    W e0 11 00
    W e0 07 F4
    W e0 08 00
    W e0 09 06
    W e0 01 27
    #44.1k/48kHz
    W e0 2D 00
    w e0 07 b4
    #88.2k/96kHz
    W e0 2D 00
    W e0 07 F4
    #176.4k/192kHz
    W e0 2D 00
    W e0 07 94

    抖动(带I音频信号)
    输入采样率 输出采样率 SRC4382EVM-PDK SRC4392EVM-PDK
    44.1 kHz 44.1 kHz 1.89 ns 1.89 ns
    48千赫 48千赫 1.70 ns 1.83 ns
    88.2 kHz 88.2 kHz 1.47 ns 1.47 ns
    96千赫 96千赫 1.26 ns 1.39 ns
    176.4 kHz 176.4 kHz 1.75 ns 1.70 ns
    192千赫 192千赫 1.00 ns 1.57 ns

    无音频信号抖动
    输入采样率 输出采样率 SRC4382EVM-PDK SRC4392EVM-PDK
    44.1 kHz 44.1 kHz 2.84 ns 2.98 ns
    48千赫 48千赫 2.74 ns 2.96 ns
    88.2 kHz 88.2 kHz 2.23 ns 2.32 ns
    96千赫 96千赫 1.96 ns 2.13 ns
    176.4 kHz 176.4 kHz 2.42 ns 2.60 ns
    192千赫 192千赫 1.17 ns 2.35 ns

    条件:SRC开
    信号路由:RX1 -> DIR -> SRC -> DIT -> TX
    注册设置:
    #44.1k/48kHz
    W e0 2D 02
    W e0 07 7c.
    B
    r e0 32 02
    #88.2k/96kHz
    W e0 2D 02
    W e0 07 3c.
    B
    r e0 32 02
    #176.4k/192kHz
    W e0 2D 02
    W e0 07 1c
    B
    r e0 32 02

    抖动(带I音频信号)
    输入采样率 输出采样率 SRC4382EVM-PDK SRC4392EVM-PDK
    48千赫 44.1 kHz 1.94 ns 2.08 ns
    48千赫 48千赫 1.74 ns 1.91 ns
    48千赫 88.2 kHz 1.56 ns 1.56 ns
    48千赫 96千赫 1.44 ns 1.48 ns
    48千赫 176.4 kHz 1.09 ns 1.14 ns
    48千赫 192千赫 1.61 ns 1.04 ns

    无音频信号抖动
    输入采样率 输出采样率 SRC4382EVM-PDK SRC4392EVM-PDK
    48千赫 44.1 kHz 2.32 ns 3.03 ns
    48千赫 48千赫 2.22 ns 3.05 ns
    48千赫 88.2 kHz 1.70 ns 2.27 ns
    48千赫 96千赫 1.65 ns 2.13 ns
    48千赫 176.4 kHz 1.09 ns 1.37 ns
    48千赫 192千赫 1.78 ns 1.17 ns

    此致,

    Akio Ito