我与TAS5766M合作了几个月。 现在,我已经多次经历了描述和调整扬声器的过程,包括所有电声测量,智能放大器参数设计和EQ设计。 我的流程或软件没有任何更改,我的设置突然无法正常工作。 以下是具体情况。
1) 启动PPC3并启动“学习板”应用程序,开始使用PP-SALB-EVM板。 我通过按下"连接"按钮以物理方式和软件方式连接主板。
2) 我使用"Characterization"命令运行测试的标准电池。 工作流从那时开始引导并成功完成。
3) 在设计滤波器的过程中,我通常会加载几个我非常熟悉的参考音轨,并聆听它们以评估我的进度并微调设计。 我再也不能这样做了。 当我试图将内置音频播放器的浏览器对话框指向一个MP3文件时,无论尝试多少次,它都不会像以前那样出现在队列中。 我不知道为什么。
4) 在Characterization应用程序中完成工作后,我将测量值和设置保存到.ppc3文件,退出应用程序,然后启动TAS5766M应用程序。 从这里,我进入应用程序的"调谐和音频处理"部分,单击右上角的"导入"按钮,然后加载我刚刚随表征应用程序保存的.ppc3文件。 我可以看到我的文件实际上已加载,因为有明显来自前面步骤的设置和值可见。 这似乎可以排除任何文件损坏的严重程度,使文件完全无法加载,尽管我认为它可能仍会以其他方式损坏。
5) 加载我的.pppc3文件后,事情会以两种方式分开。 首先,如果我尝试进入应用程序的均衡器部分,我不能。 相反,我看到了这一点,应用程序实际上挂起(无法清除对话框,无法执行任何其他操作,必须强制终止整个程序):
其次,如果我尝试使用应用程序的"终端系统集成"部分将我的所有注册设置转储到.h文件中,它将失败,因为它不执行任何操作。 如果我尝试将设置输出到文件,则不会创建任何文件。 如果我尝试将它们转储到输出窗口,则窗口中不会显示任何内容。
我对这些问题感到困惑,并且面临着让PPC3软件正常运行的巨大压力-是否有人遇到过这些问题并解决了这些问题? 我已经在两台计算机上尝试了所有这些操作,结果完全相同,因此似乎不可能是由损坏的PPC3安装或类似的原因造成的。 两台计算机以前工作正常。
谢谢!
Josh