This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:PurePath Console 3突然无法正常工作

Guru**** 2358420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576423/tas5766m-purepath-console-3-suddenly-not-working-properly

部件号:TAS5766M

我与TAS5766M合作了几个月。  现在,我已经多次经历了描述和调整扬声器的过程,包括所有电声测量,智能放大器参数设计和EQ设计。  我的流程或软件没有任何更改,我的设置突然无法正常工作。  以下是具体情况。

1) 启动PPC3并启动“学习板”应用程序,开始使用PP-SALB-EVM板。  我通过按下"连接"按钮以物理方式和软件方式连接主板。

2) 我使用"Characterization"命令运行测试的标准电池。  工作流从那时开始引导并成功完成。

3) 在设计滤波器的过程中,我通常会加载几个我非常熟悉的参考音轨,并聆听它们以评估我的进度并微调设计。  我再也不能这样做了。  当我试图将内置音频播放器的浏览器对话框指向一个MP3文件时,无论尝试多少次,它都不会像以前那样出现在队列中。  我不知道为什么。

4) 在Characterization应用程序中完成工作后,我将测量值和设置保存到.ppc3文件,退出应用程序,然后启动TAS5766M应用程序。  从这里,我进入应用程序的"调谐和音频处理"部分,单击右上角的"导入"按钮,然后加载我刚刚随表征应用程序保存的.ppc3文件。  我可以看到我的文件实际上已加载,因为有明显来自前面步骤的设置和值可见。  这似乎可以排除任何文件损坏的严重程度,使文件完全无法加载,尽管我认为它可能仍会以其他方式损坏。

5) 加载我的.pppc3文件后,事情会以两种方式分开。  首先,如果我尝试进入应用程序的均衡器部分,我不能。  相反,我看到了这一点,应用程序实际上挂起(无法清除对话框,无法执行任何其他操作,必须强制终止整个程序):

其次,如果我尝试使用应用程序的"终端系统集成"部分将我的所有注册设置转储到.h文件中,它将失败,因为它不执行任何操作。  如果我尝试将设置输出到文件,则不会创建任何文件。  如果我尝试将它们转储到输出窗口,则窗口中不会显示任何内容。

我对这些问题感到困惑,并且面临着让PPC3软件正常运行的巨大压力-是否有人遇到过这些问题并解决了这些问题?  我已经在两台计算机上尝试了所有这些操作,结果完全相同,因此似乎不可能是由损坏的PPC3安装或类似的原因造成的。  两台计算机以前工作正常。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    我想确保您的流程是否如第1点至第5点所述。 此外,如果您能向我们提供您正在处理的PPC3文件,我将能够直观地了解您的问题,这将是非常好的。

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的流程如我在步骤1-5中所述。

    我附上了两个.ppc3文件-一个过去运行良好,另一个是我最近的一个,在我的原始帖子中产生了结果。

    这是一件很奇怪的事情:我刚刚试过这两种方法,它们都能正常工作。  您可以从我的屏幕截图中看到错误确实发生了,但突然我无法使用相同的输入复制错误。  我在两个不同的日子里,用两个不同的文件和两个不同的计算机遇到了这些错误,所以它们在当时似乎是可以重复的。  我不知道这里发生了什么-我很高兴它看起来工作正常,但我担心它会再次破裂,因为我无法轻易识别某些原因。

    Josh

    附注:当我尝试将.ppc3文件附加到此帖子时,我收到了以下通知:

    鉴于我尝试附加由TI自己的软件创建的文件,并且使用TI可能创建的格式,您可能会在您的论坛中取消此限制。  我已压缩文件并再次附加它们。

    e2e.ti.com/.../ppc3_5F00_samples.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我已经多次尝试使PPC3正常工作,并希望记录我的发现。

    在尝试将.ppc3文件导入到PPC3中的TAS5766M应用程序时,我遇到了几次崩溃和挂起。  我没有提到它,但PPC3经常报告它在启动时遇到错误(从上一个会话开始),并询问我是否要将报告发送给TI。  我总是这么做。  他们是否接触到任何人或做了任何好的事情?  自从我开始使用软件以来,这是我的典型行为,但到目前为止,这只是一种烦恼,而不是阻碍我进步的事情。  以下是我在两台机器上看到的典型情况:

    我的主机器无法正常工作。  但是,我确实获得了.ppc3文件,以便在我的备用计算机上导入并生成一个注册转储文件。  我不知道为什么这次它能工作;这是以前不工作的同一台机器之一,这促使我创建了这篇文章。

    我真的认为PPC3需要一些改进和稳定性改进。  除了这种崩溃和文件导入问题之外,工作流程中还有其他一些事情让人感觉效率很低。  例如,测量的整个过程,将这些结果保存为.ppc3文件,然后将它们导入到同一程序中的另一个应用程序中,这真的是一个笨拙的过程。  应该有一种更直接的方法来生成寄存器转储文件,因为这确实是最终的目标。  当我第一次使用软件时,花了很长时间才弄清楚这个问题。  当我打开TAS5766M应用程序开始寄存器转储过程时,我真的不喜欢这样一个事实:我不能直接进入调谐和音频处理部分来导入我的.ppc3文件;程序弹出一个对话框,告诉我必须先完成系统检查:

      

    我不打算使用开发板,此时我甚至没有连接开发板,因此没有必要执行系统检查。  要解决这个问题,我必须通过启动系统校准并在第一步后中止程序来伪造程序-然后我将进入调谐和音频处理。  这是愚蠢的,海事组织。

    PPC3对于在生产环境中使用这些部件的任何人来说都是至关重要的关键任务软件。  它需要运转良好。  如果我可以提供更多信息来帮助改进计划,请告诉我。  如果我继续遇到其他类似的崩溃,我会将其发布在这里。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在此表示,我非常失望的是,在这些严重问题上没有得到任何帮助。 一个月后... zip。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    我尝试了附加的两个PPC3文件,但没有发现您在帖子中提到的任何问题。

    由于软件可能受到各种因素的影响,我现在可以做的就是收集的每一个细节
    测试设置的信息,然后尝试找出原因。

    请您提供:
    1. 计算机的操作系统
    2. 安装的PPC3版本(转到左上角,然后单击“关于”)

    此外,您最近是否在PPC3上看到了同样的问题?

    谢谢你。

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    扬声器特性化机制要求PP-SALB-EVM上的所有传感器读取扬声器中的所有数据,以便GUI进行处理。 由于TAS5766M EVM主要用于调整和终端系统集成,因此我们不在其上集成任何传感器。 这就是您需要将"学习板"应用程序中的数据导入到"TAS576m"应用程序的原因。

    此外,在进入音频处理块之前需要进行系统校准,以确保您已正确设置所有背景设置,例如电源,采样频率和音频播放。 这是为了确保用户可以继续进行音频处理,而不必担心缺少任何必要的设置。

    我们知道PPC3仍有改进的空间,我们在设计未来的产品时会考虑您的建议。

    感谢您的反馈!

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)