This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:音频转换器论坛

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TAS5711, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576744/pcm5242-audio-converters-forum

部件号:PCM5242
主题中讨论的其他部件: TAS5711TLV320AIC3254

您好,

我有关于 PCM5242 HybridFlow-6 DRC的问题。

问题:当输入信号水平高于阈值(即 -20dB),频率响应不平稳。

我们的客户正在使用具有DRC区域2比率5的HPF6。 他认为频率响应不应受DRC的影响。 请您提供建议吗?

测试条件:

1.硬件, PCM5242 EVM

2,PSIA输入LRCLK=44.1kHz,MCLK=22.5792MHz,MCLK/LRCLK比率=512

3.接入点测量模式:频率响应,发生器20Hz至20kHz,预扫描=100ms,扫描=2s,电平=-10/-15/-18/-20/-40dBFS

4. PPC 2中的配置使用HybridFlow -6。 DRC区域2比率=1,其他DRC参数和Biquad/DBE..与默认值相同。

结果:请参阅随附的频率响应捕获。 -10/-15/-18/-20dBFS的频率响应受到影响。  

非常感谢,此致,

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您描述的行为是预期行为,因为它与构成3波段DRC的每个DRR的总和有关。 3频段DRC由低频,中频和高频段独立DRC组成。 其中每一个都限制了特定操作区域的功率,由DRC筛选器分隔。 通常,用于限制压缩区域的筛选器应配置为在求和后获得平坦的响应, 但是,当输入电平超过阈值电平且DRR开始起作用时,DRR输出信号的总和将重叠,生成您正在观察的波形。 这可在以下图中识别。 使用HF6的SmoothClip功能可以降低THD性能,从而缓解较大的峰值。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您 的全面解释和建议。 我尝试 使用HF6 SmoothClip -20dB来缓解较大峰。 频率响应变得非常平坦,但THD会增加到19.4 %。

    您能否建议使用SmoothClip级别来优化DRC频率响应和THD性能? 再次感谢。

    测试条件:PCM5242 EVM,  PSIA输入LRCLK=44.1kHz,MCLK=22.5792MHz,MCLK/LRCLK比率=512

    测试结果:

    1. HF6的频率响应

    2,@ 1kHz正弦波-10dBFS的SmoothClip THD评估(HF6 DRC区域2比5)

    THD测试# 平滑剪辑级别数据库 THD %
    1. 0 0.005
    -10   0.005
    3. -15. 0.005
    4. -18. 12.57
    5. -20 19.38
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    流畅的线夹调谐取决于最终应用的要求,具体取决于在DRC工作条件下允许的最大峰值。 如果DRC的输入高于允许的阈值,则三频段DRC响应不能平坦。 平滑剪切功能可用于限制较高的峰值,以获得平坦的响应,而牺牲THD+N性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您的回复。

    我是第一次评估PCM5242和DRC功能。 TAS5711和TLV320AIC3254的DRC是否与DAC输出频率响应的峰值行为相同?

    我们的客户有使用TAS5711 DRC的经验,但他发现频率响应非常平坦。

    此致,

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    TAS5711中的DRC是平的,因为它是默认配置,不用作2频段DRC,而是用作单频段DRC。  如果适合您的应用,您可以尝试使用HybridFlow8,此工艺流程在3频段DRC后面有一个DRC简化,它将从3频段混合平展峰值到所需水平,而不会影响THD性能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您的回复。

    此致,

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我正在针对客户的问题再次研究PCM5242 DRC Lite功能,因为他需要平展频率响应。 首先,您是指HF5的DRC Lite吗?

    我无法找到您在PCM5242 Hybridflow处理器用户指南(slau577a.pdf)中提到的F8。

    无论如何,我尝试验证HF5 DRC Lite,发现异常频率响应,失真非常高。 能否告诉我HP5 DRC lite配置的任何模板? 非常感谢。

    下面是我的测试结果。

    1.输出频率响应

    FFT视图中的输出THD (正弦波1kHz /-20dBFS;13.8kHz和15.8kHz时的高谐波)

    测试条件:PCM5242 EVM,PSIA输入LRCLK=44.1kHz,MCLK=22.5792MHz,MCLK/LRCLK比率=512

    谢谢,此致,

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    所获得的响应是由于所使用的数字滤波器所使用的采样率不同造成的。 HybridFlow 5配置为192KHz操作,因此您需要将PSIA设置更改为192KHz采样率,以使其按预期工作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您的回复。 我已使用192kHz采样率验证了HF5 DRC Lite。 它可以与平展频率响应配合使用。

    此致,

    Tom