This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576175/tpa3130d2-tpa3130d2

部件号:TPA3130D2

您好,

请帮助我了解D类AMP_TPA3130D2的杂音,请查找附件pdf文件。

我们设计了音频AMP,并将P26上的数据表参考设计用作后滤波器

和这个几乎一样的连接SDZ FALUTZ。

结果是在功率上升时没有POP噪音,但又有另一个POP噪音

静音功能被禁用。

LC快速和大充电电流可能会导致POP噪音(PWM输出似乎是直流电)  

是否可以在启用静音或其他功能时进行50 % 占空比PWM输出

拒绝POP噪音?

此致,  

e2e.ti.com/.../TIQA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山

    感谢您在E2E中提出问题。 在审核结果和SCH后,我有以下建议:

    1.正确的开机步骤如下。 在上拉SDZ后启用取消静音(在Stage3和Stage4中)。 经销商需要大于40毫秒。 在SCH中,我们看不到来自SCH的延迟。

    2.尝试将C13,C14,C19,C20与1uF (而不是10uF)配合使用。 应减小弹出振幅。

    3.输入处于单端模式。 如果使用差分 输入模式,则pop会更好。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn Zheng San,

    感谢您的友好和易于理解的反馈。

    我们首先尝试建议1,稍后让我告知您结果。

    这只是一个简短的说明。

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn Zheng San,

     感谢您的支持。

     我们尝试您的建议1,但POP噪音仍然存在。

    我们进一步评估D-AMP前后的信号

    以 供参考。  请查找随附的pdf文件

    POP噪音似乎发生在D-AMP LC后滤波器上。

    建议2仍然有效?

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POPNOISE.pdfSorry,我可能会错过附加PDF文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山

    我猜您使用的是1SPW模式,对吧? 您可以尝试使用BD模式。

    我认为您分享给我的SCH是用于仿真,有些引脚没有显示。 请您将原始的SCH寄给我吗?

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖恩·郑山

    感谢您的快速回复。

    我们使用BD模式。 请查找附件SCH。

    如果您有所了解,我们很高兴。

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山

    感谢您的回复。 请尝试使用L=10uH和1uH作为LC滤波器吗? 我觉得1nF太小了。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,LC滤波器的输入错误,L=10uH和C=1uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖恩·郑山

    感谢您的反馈。

    您的建议让我们非常鼓舞。

    对于LC滤波器,我将尝试L=10uH和C=1uF

    以及其他L&C变体,让我稍后通知您。

    但我担心,只要启用静音,就会出现浪涌电流

    从电路原理的角度出发,并导致爆音。

    增加电容器会产生共振振动,我担心...

    (请查找图片)

    它是TPA3130D2评估板吗?

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山

    TPA3130D2的推荐LC滤波器设计 如下所示。

    我们的EVM上的弹出式单击性能相当出色,请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slou341a/slou341a.pdf上的EVM设计

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖恩·郑山

    感谢您的反馈。

    我们将尝试上图所述的电路,

    拆下缓冲器电路。

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖恩·郑山

    感谢您的反馈。

    我尝试了10uH/0.68uF LC滤波器,但结论相同...

    我还尝试了您的1'建议将10uF输入电容器减少到1uF。

    而且,杂音会变得稍微小一些。

    因此,D-AMP输入电路似乎存在问题

    阻抗或其他。  RINP连接10uF和100kohm VR,

    和Rinn仅连接10uF。  是否会产生POP噪音?

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,竹内山
    这很奇怪。 如果弹出是由输入引起的,则静音和SDZ上的正确顺序可以避免弹出,因为在设置输入时,输出将被静音。 请仔细检查您的开机顺序吗?

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn Zheng San,

    感谢您 的反馈。

    在以下情况下,我们成功消除了POP噪音

    1,将输入电容器10uF降低到1uF (您的1 '建议')

    2,使用铁氧体磁珠代替LC过滤器

    我们不确定为什么LC过滤器不好,WE7427.9252万是否最佳,

    但是,如果这一结果能帮助您和其他TPA3130用户,我们很高兴。

    为供您参考,开机顺序如下所示,

    再次感谢你的帮助。

    此致,

    竹内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山

    我真的很欣赏你们的聪明才智和创造力。 我还从你和你的项目中学到了很多东西。 享受美妙的音乐!

    此致,

    郑少文