This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573001/tpa3251-tpa3251

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件:TPA3255

你好

我从TI Israel那里得到信息,作为 Abbott公司,我们将从TI Europe获得支持。

我们有一个基于TI组件TPA3251D2的D类项目。 请参阅我们在设计中遇到的问题的描述。

 

我们使用TI D类放大器TPA3251D2。 输入功率为36V直流。 我的设计25Ω Ω 负载,最大输出功率20W。

我们根据 EVM架构生产和组装电路(请参见附件)。 我们使用输入A和输入B作为差动模式,还将输入C和D通过1K电阻器连接到GND。 检查并正确查找所有输入电源(36V,12V,3.0 V)。

当向输入A,B应用正弦波时 ,输出A和B上有正确的信号–带载和空载。

但是“故障”“线夹OTW”信号始终处于低电平活动状态–有指示LED一直 处于活动状态。 此外,芯片TPA3251D2也会变热,电源电流增加(15 mA至22mA)-这比EVM (10mA稳定)大。

我比较了输出C和D:在EVM中,输出为18VDC ,而在我们的电路中,输出为36VDC。

你能告诉你什么错了吗? 为什么芯片是热的?为什么故障信号始终处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梅纳什

    我已向您发送连接请求,以便您可以向我提供一个远离公众视线的示意图。 如果我能看到原理图,我可以更好地帮助您。 如果不知道他们在做什么,很难准确地说出正在发生的事情。

    此致,

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查找附件中PDF格式的架构。
     
    St. Jude Medical现在是Abbott。
    image001
    Menashe Matalon
    硬件工程师
    雅培
     
    先进的工业中心
    P.O. Box 1.5003万
    Haifa ,Israel 3.1905万
     
    O:
    +972-04-813.7054万
    米:
    +972-54-998.9413万
    电子邮件:
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Menache

    查看原理图, 您已将设备设置为BTL模式,但您正在通过1k电阻器将输入C和D接地。  

    如果您只需要一个输出通道, 那么我建议您在PBTL中使用该设备, 并按照 TPA3245数据表中所示连接输出预滤器。  TPA3255还支持此预滤器PBTL模式。  但数据表尚未更新。  这将允许您使用更少的电感器,效率将得到提高,散热也将得到改善。

    当连接模式引脚时,我建议将它们直接连接到接地以获得'低' 电压,并将3.3V电压获得'高'电压。 那里不需要电阻器。 如果您决定使用PBTL, 通道C和D的输入应连接到接地, 无需电阻器。  

    去试试吧,让我知道它是怎么做的!  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Menache:

    我只是想就这个项目与您再次联系。 您是否能够测试我的任何建议?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve
    我将在接下来的几天内使用我的PCB电路检查您的建议,并向您发送反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Menashe:

    我只是想确保您能够解决您遇到的问题。 您是否能够测试我的建议?

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速查看了原理图,我不知道主要问题,但我看到了一些奇怪的东西:在扬声器输出端,有电容器接地,加上缓冲器(RC系列网络)。 我希望缓冲器中的电容器的电容值比没有串联电阻器的电容值更大;但我看到的恰恰相反:C29为220nF,而C31仅为10nF... !!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve

    感谢你的帮助。

    我只是推迟了我的原型工程,因为 我临时搬到其他 项目。

    在接下来的几天里,我将回到TPA3251赛道,测试您的建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注。
    D类放大器基于TPA3251,设计用于25Ω Ω 负载,与传统的4-8 Ω 音频负载不同。
    我使用应用程序“LC Filter Design”SLAA701来计算电感器和电容器的值。
    但是我没有注意到缓冲器(RC系列网络)。
    您能不能推荐我的缓冲器电容器和电阻值适合我的负载25Ω Ω 吗
    谢谢你
    Menashe Matalon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有D类设计经验;因此我不能就绝对组件值向您提供建议。
    但是,如图所示的电容器值肯定存在问题,这是简单的常识:在缓冲器中安装电阻器的原因是在较高频率下限制电流,这将是与电容器大小成比例的问题。 如果电容器足够小,即使在信号中存在的最高频率下,电流也无法流动,则不需要串联电阻器。 因此,如果缓冲器中的电容器是0.22uF,而串联电容器接地时没有电阻是10nF,从这个支架点看,一切都很好。 但看到0.22uF接地,以及与之平行的10nF串联电阻完全没有意义。 0.22uF的阻抗比10nF低得多;因此它需要的串联电阻比10nF电容器严重得多。 10nF电容器对电路没有任何作用,就像它现在这样。 我的猜测可能是您错误地交换了它们的值;但如果您说C29的值是计算的,但C31的值不是,那么我不知道该说什么;但通常C31的电容应该比C29大得多-- 当然,其他三个产出也是如此。

    编辑:

    没关系,我只是看了一下TPA3251的规格表,看看示例应用,它显示了1uF电容器接地,然后是1nF电容器接地,第三是10nF+3.3欧姆缓冲器。

    所以,我准备把它发布到这个线程上。 我仍然坚信并坚决地认为,这完全没有意义,而且规格中的示例电路是不正确的。 缓冲器没有任何作用,并联有如此多的未缓冲电容。 如果TI有人关心让我直接讨论这个问题,请这样做,但我看不出我怎么会错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直宽度  缓冲器回路乍一看确实很奇怪。  这些电路专为降低EMI而设计。  这些值是通过在消声室中进行实验来选择的。  所选的值不会对放大器的瞬态响应产生影响(如您所指出的)。  

    我们在EVM上使用的值旨在作为指南。我们通常建议客户将这些值作为理所当然的事情添加,但如果EMI是一个重要的考虑因素,则应针对不同的PCB/布局调整这些值,以获得最佳的抑制效果。  

    对于使用后过滤器反馈(PFFB)的设计,我们确实使用较大的电容器值。 请参阅 有关 此问题的应用报告。在这些设计中,电容器为1uf-1.33uf,电阻器为2.7 - 3.3 欧姆。  这提高了放大器的稳定性,允许使用反馈。 这些电路可能更符合您的想法。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我仍然看不出串联电阻的10nF电容器能有什么帮助,当有一个更大的并联电容器而不是串联电阻时;但它不会真正伤害,所以我就把我的情况放松下来。