This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC31xx和TLV320DAC31xx功耗特性

Guru**** 2511795 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575138/tlv320aic3110-tlv320aic31xx-and-tlv320dac31xx-power-consumption-characterization

部件号:TLV320AIC3110

大家好,我想知道 TLV320AIC3110立体声音频编解码器在两个1W扬声器都处于活动状态时将会消耗多少音量。 “TLV320AIC31xx和TLV320DAC31xx功耗特性化”应用手册页。 9具有使用各种处理块的大量功耗数据,但它们都在75mA左右。 数据表指定了540mA的最大输出功率,因此,当两个D类驱动扬声器都要使用时,不确定此75mA功耗数值适合于何处。 你能对此作出一些说明吗? 我希望最大功耗为540mA x 2 (2个扬声器- 100 % 效率!),以及芯片中的模拟/数字电路所需的任何功耗。

非常感谢,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    如应用手册中所述,功耗取决于AIC31xx/DAC31xx寄存器配置(主要取决于处理块)。 您能否提供一个脚本,其中包含您计划在应用程序中使用的注册表配置? 我可以使用此寄存器配置进行一些测量,以便提供接近的电流/功耗值。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Luis。 现在还处于早期阶段,因此我们还没有编写任何脚本,我们还没有开始使用IC进行测试。  

    这些数字对我来说毫无意义-如果扬声器打开并被驱动-它们将至少消耗数百毫瓦-而所有这些规格都是~75mA。 如何驱动两个1W的扬声器并且只消耗75mA的电流? 我错过了什么吗? 此数字是否不包括驱动扬声器本身所消耗的功率,是否仅包括DAC功耗,而不是总功耗?

    谢谢,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起75mW,不是75mA ;)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    文件中描述的所有测试似乎都是在没有任何声音的情况下进行的。 该文件提到:

    "... DAC调制器通过播放几秒钟的声音来激发声音,然后声音停止,然后
    当前测量值被测量..."

    这意味着没有声音,D类放大器以最低功率运行。 功耗取决于输入声音和编解码器配置。 因此,如果播放声音,功耗会更高。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Luis。 快速跟进;我正在设计一个高PSRR稳压器来为A3V3 (模拟电源)供电,但不确定此电源将消耗的最大电流-在数据表中的任何位置都看不到这一点。 有什么想法?

    谢谢,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,

    以下是我们为外部电源建议的正常注意事项:

    AVDD -~50mA
    DVDD -~50mA
    SPxVDD -如果使用SPK放大器,则添加(提供的最大功率/效率/电源*#信道)
    IOVdd -可忽略,去耦处理峰值。
    HVDD -如果使用HVDD为HP Amps供电,则添加(提供的最大功率* 2个通道* 2)

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的路易斯,这正是我所需要的。 最后一个问题-对于扬声器电源,如果我的两个扬声器均为1W,我想我需要将2W乘以扬声器驱动器效率,以计算电源的功率/电流消耗,但数据表中没有这方面的数据?

    感谢您的所有帮助,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Dave,

    遗憾的是,数据表中没有这方面的数据。 所有这些信息都是从我们的EVM器件,典型电路和TI设计上的一些计算中获得的。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.