请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3110 大家好,我想知道 TLV320AIC3110立体声音频编解码器在两个1W扬声器都处于活动状态时将会消耗多少音量。 “TLV320AIC31xx和TLV320DAC31xx功耗特性化”应用手册页。 9具有使用各种处理块的大量功耗数据,但它们都在75mA左右。 数据表指定了540mA的最大输出功率,因此,当两个D类驱动扬声器都要使用时,不确定此75mA功耗数值适合于何处。 你能对此作出一些说明吗? 我希望最大功耗为540mA x 2 (2个扬声器- 100 % 效率!),以及芯片中的模拟/数字电路所需的任何功耗。
非常感谢,
戴夫